This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306-Q1:此器件能否支持8M MDIO?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, TXS0102-Q1, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132450/tca39306-q1-can-this-device-support-8m-mdio

器件型号:TCA39306-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA39306TXS0102-Q1TXS0102

大家好、团队、

我发现只有有关 TCA39306在 i3c 上支持12.5MHz 的说明。 我能否确认它是否可以在 MDIO 上支持如此高的频率?

如果没有、我们是否有其他解决方案可以支持8MHz 以上的 MDIO?  

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 MDIO 是否正确采用推挽架构? 这可能取决于您使用的 Vcc 电平。 Vcc 电平之间的宽分离意味着您可能不会达到特定的上升时间、因为当第2侧驱动为高电平时、TCA39306较低 Vcc 侧的高电平可能会在 Vcc1处削波。 如果削波发生在 VIH 电平以上、我怀疑应该发生。 您可能需要使用具有上升时间加速器的器件、而不是 TCA39306。  
    您尝试从哪些电压转换为哪些电压?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回复。 我们应用了一些样本进行了测试。

    原理图如下所示。 它是1.8V MDC 和3.3V MDIO。 现在测试条件为8.3MHz、TP1405 (蓝色波形)是正常的1.8V 电压。 在被测试为 TP1406的芯片后、波形削波仅为2.48V (预期3.3V)。  

    我们假设问题是电阻的上拉能力。 但我们尝试减小1.5k 上拉电阻器、低电压变为超过300mV。

    我们将 R1409和 T1410更改为0r、以展示串联电阻的影响。   

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种缓慢的上升沿确实是由高电容引起的。

    是否有长迹线、连接器或电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    是的、布线确实很长。 我们正在尝试通过切断迹线进行一些测试。

    您对布线/电缆长度有什么建议吗? 或建议的电容范围? 我们在 PCB 上进行测试的机会有限、因此一定程度的长度或范围参考会有所帮助。

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有硬性限制。 电容和上拉电阻器构成低通滤波器;电容越高、上拉电阻越强(因此两侧的器件驱动强度越高)。

    很难估算电容。 您可以假设每个器件大约为5pF (SO×3)、并且布线为1−3pF /英寸。

    TXS0102-Q1的工作方式类似、但具有集成的上拉电阻器和边沿加速器。 边缘加速器将导致上升沿更快、但如果电容过高、您仍需要额外的上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    显示的范围是 CH1上升至2.5V、这不是该端的 Vcc (3.3V)。 您似乎需要一个具有上升时间加速器的器件来提供帮助、而不是使用外部上拉电阻器。  

    我喜欢公司对 TXS0102-Q1器件的建议。 该器件应在更高的逻辑电压上提供更干净的上升沿。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 和 Clemens、大家好、

    我能否确认 TXS0102-Q1是否可以驱动 MDIO 信号?

    我们将 MDC 输出迹线更改为8mm、并将上拉跳线更改为接线。 结果表明它变得更好、但仍然有削波。 黄色为 MDC 输出、蓝色为1.8V 输入。 它只能达到3.06V。 那么、我们似乎只能选择另一个器件?

    此外、我下载了 TCA39306的 IBIS 模块、但6引脚是输入引脚。 我们能否提供一个 IBIS、使所有 SCL 和 SDA 相关引脚都是 IO 端口?

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA39306的 I/O 引脚没有 IBIS 模型、因为它们没有缓冲(TCA39306是无源开关)。

    TXS 比 TCA 快得多。 我不知道它是否足够快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    由于 TXS-0102可以重新驱动高电平信号、我怀疑它能够在您的应用中提供帮助(TCA39306不会像 Clemens 所指出的那样重新驱动信号)。

    我将该主题从我自己(收发器)重新分配给我们支持 TXS0102-Q1的主题专家、以提供评论。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    MDC 是单向和推挽式的。 MDIO 是双向的开漏器件。 TXS0102可支持这两个接口、尽管最高只能达到21Mbps (10.5MHz)、并且信号完整性良好。 如果电容 负载保持相对较轻、则可以达到12.5MHz。

    最棒的

    插孔