This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:具有驱动器激光二极管的应用

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1151L, ONET4201LD, ONET1101L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131852/onet1151l-application-with-driver-laser-diode

器件型号:ONET1151L
Thread 中讨论的其他器件: ONET4201LDONET1101L

你(们)好

我的客户正在考虑使用 ONET1151L 驱动以下二极管。

e2e.ti.com/.../U_2D00_LD_2D00_855062Ap.pdf

 此应用是否可行? 客户正在计划使用 PWM 进行调光。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享有关该应用的更多详细信息?  这是否用于通信应用?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答!

    它不适用于通信应用。

    终端设备与医疗相关、客户只需一个器  件将电流和电压驱动到适当的值、并通过 PWM 调光 LED。

    其要求如下、

    可由 APC 控制

    LD 电流可以更改

    PWM 调光控制

    我知道、Onet 最初是为通信而设计的、但它是否也可以用作低功耗 LD 的驱动器?

    此外、我们是否有适用于该器件的 EVM?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 EVM。  根据我对该应用的理解、这似乎应该起作用。  尽管如此、这绝对超出了该器件的预期用例、因此可能会遇到意外问题。

    我对此应用有几个问题。  在激光驱动方面、我不是专家、所以请告诉我、我是否做出了糟糕的假设。

    • 似乎可以仅通过偏置电流来控制激光亮度。  为什么需要偏置电流控制和 PWM 控制?
    • 客户是否考虑使用可调电流源和 PWM 控制开关驱动激光?  如果是、这种拓扑有哪些问题?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答!

    PWM 用于降低亮度、在某些用例中、客户 需要非常低的亮度、在恒定电流的情况下、电压将低于阈值。

    电流源和开关也可以工作、但这将成为分立式解决方案。 增加 APC 将进一步增加系统的成本和复杂性。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢对我的问题的澄清。  我可以了解 为什么 ONET1151L 在该应用中可能很有用。  正如我之前提到的、我 认为这应该起作用、但这不属于典型用例。  我建议客户在对该部件进行大量投资之前、先考虑使用某种测试平台作为概念证明。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    添加客户提出的一些其他问题。

    1.是否  可以在 Din 引脚上添加 GPIO 信号以进行控制?(例如在 Din 接地的情况下向 DIN+添加3.3V 电压)如果不能、您是否可以建议一种将 GPIO 信号转换为差分信号的解决方案?

    2.您能告诉我 ONET1151L、ONET1101L 和 ONET4201LD 之间的区别吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1) 1)经过进一步思考后、我对客户申请有一些顾虑。  无论差分信号还是单端信号、该器件的输入都应采用交流耦合方式。  这让我感到担忧、因为 PWM 信号不是直流平衡、直流分量会随时间变化。  交流耦合高速信号的直流平衡发生显著变化是不好的。  我还担心在激光本应打开或关闭(无调制)的任何长时间内器件行为。  当输入信号为交流耦合时、这意味着在两种情况下、DIN+/-的差分电压都会降至0。  很抱歉、任何不便之处、但根据我目前的理解、我建议考虑使用另一个器件。  如果您找不到通用激光驱动器、可能会考虑我之前提到的一些不理想的解决方案。

    2) 2) 这些器件之间可能存在一些其他差异、但建议的数据速率存在明显差异:

    • ONET4201LD: 155Mbps 至4.25Gbps
    • ONET1101L:2Gbps 至11.3Gbps
    • ONET1151L:1Gbps 至11.3Gbps

    谢谢、

    Drew