This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:最小值与安培;最大值 VOH

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134474/ds16f95qml-min-max-voh

器件型号:DS16F95QML

各位专家:

你好。

我们的客户要求在以下条件下提供最小和最大 VOH。

Vohmin=2.5V  Vohmax=?   @Vcc=4.5V
Vohmin= ?     Vohmax =?   @Vcc=5V

请假设数据表中规定了其他条件。


请保持安全。

此致、  

Joselito 继续
德州仪器客户支持