This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1123:TIOL1123

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1123, TIOL1125, TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134298/tiol1123-tiol1123

器件型号:TIOL1123
主题中讨论的其他器件: TIOL1125、 TIOL112

海

我们希望在我们的产品中实现 IO-Link 接口功能、因为我们需要 IO-Link 器件收发器 IC、请建议使用 IO-Link 器件收发器 IC 和支持 IO-Link 通信和电机驱动器应用的微控制器。

请提供技术团队的详细联系信息、以便联系他们以了解我们的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raviteja、

    对于 IO-Link 器件应用、我建议使用 TIOL112、TIOL1123或 TIOL1125、具体取决于您是否需要 LDO。

    TI 目前没有可与微控制器一起提供的 IO-Link 器件固件堆栈。  但是、您可以从 TEConcept 等第三方获取 IO-Link 器件固件堆栈 、以便与任何微控制器配合使用。

    此致、

    Jonathan