This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:LED1上的输出 TX_TCLK -不工作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134403/dp83tc812s-q1-output-tx_tclk-on-led1---not-working

器件型号:DP83TC812S-Q1

我正在对 DP83TC812S 以太网 phy 进行一些验证。 我正在尝试将 TX_TCLK 输出到 LED_1上、但似乎无法使其正常工作。 我已尝试向 LED1_CLKOUT_ANA_CTRL 寄存器写入几个不同的值、但很不幸。 是否需要其他命令将此 TX_TCLK 输出到 LED_1? 我还使用 IO_MUX_CFG_1尝试了一些命令。 使用示波器进行测量时,我看不到 LED_1上输出的任何内容。

 

数据表中的这一段意味着这是可能的?

 

三个 GPIO 中的任何一个可用于输出 TX_TCLK 以进行100BASE-T1从机抖动测量。 为了将 TX_TCLK 路由到 CLKOUT 引脚以进行100BASE-T1从机抖动测量、请写入寄存器0x045F = 0x000D。 器件应配置为从模式。