This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A:USB2无法工作(TI TUSB217A)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131884/tusb217a-usb2-cannot-work-ti-tusb217a

器件型号:TUSB217A

我们在 USB2.0路径中使用了 TI TUSB217A 转接驱动器。 我们的 USB 2.0不稳定,插入 USB3.0 USB 闪存盘,我们可以找到该设备,但我们找不到键盘 USB 设备。 请给我们一些意见、以尝试解决此问题吗?

/每一位小萧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    插入 USB2.0器件时、您是否检查了 ENA_HS 和 CD 引脚的波形? 如果可以,请查看这些波形,并将它们与本应用手册 TUSB21xx 高速信号质量测试模式中显示的波形进行比较 。 如果没有、请确保您遵循数据表第9.2.2.1节中描述的测试程序。

    请告诉我您的发现、如果您仍然需要帮助、我们可以从那里获得帮助。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们移除了将 P3V3_STBY 连接到 VCC 的磁珠 L60和 L61、服务器可以 通过 USB 3.0/USB2.0上的前电缆识别键盘。

    如果我们不了解原理图、请帮助我们仔细检查。

    如果您需要更多信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很高兴听到这个问题得到解决。 我尝试在我的结尾检查它、但您发送的图片太小、无法实际查看/检查。 我在 E2E 上向您发送了一个朋友请求、如果您可以接受该请求、并通过私人邮件中的 zip 文件向我发送图像、我会让我为您仔细检查您的原理图、我很感激。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将通过电子邮件向您发送原理图。 请检查。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mark、

    假设您使用的是升压电平2、DCP、正在实施 R832/R836、并且 RXSEN 电平应该是高电平、我在转接驱动器原理图中看不到任何问题。

    如果取出/更换铁氧体磁珠、我建议运行一些测试、以确保电源不会产生太多噪声。 铁氧体磁珠用于滤除该噪声、因此如果没有磁珠时噪声太强、您可能需要寻找不同的选项或尝试不同的磁珠值。

    如果您有任何疑问或需要澄清、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     R832/R836  的实施价值是多少? 两者都是27K?

    关于 铁氧体磁珠、您对这种材料有什么建议、或者 铁氧体磁珠的特征是 什么、我会感到很温暖。

    谢谢、

    /每一位小萧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    抱歉、我想说未 实现、R831和 R837上只应有27K 电阻器。

    对于铁氧体磁珠、它们主要用于滤除有害于信号或器件的不必要噪声和频率。 在这种情况下、如果您希望尝试在系统中实现一个、即使将其移除似乎可以解决问题、我建议尝试电阻值低于示例原理图中使用的电阻值。 但是、正如我说过的、如果使用器件进行的测试没有错误、则可能没有必要。

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在当前设计中,我们已将 R831和 R837提升为27K 电阻,但  USB 2.0功能仍然不稳定,插入 USB3.0 USB 闪存盘,我们可以找到该器件,但却找不到键盘 USB 器件。

    我很好奇、为什么当我们移除将 P3V3_STBY 连接到 VCC 的铁氧体磁珠时、服务器可以 通过 USB 3.0/USB2.0上的前置电缆识别键盘。   移除 铁氧体磁珠时、转接驱动器是否仍然工作?

    您是否参考过原理图设计?

    /每一位小萧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您可以在 TUSB217A 的数据表中找到参考原理图设计。

    是否在连接和未连接铁氧体磁珠的情况下出现不稳定功能? 还是仅用于? 此外、使用的铁氧体磁珠的规格是什么、即内径阻抗? 如果使用的磁珠如原理图所示、则其阻抗为600欧姆、远高于建议值100欧姆。

    此外、您在通过铁氧体磁珠后看到了多少电压?

    如果用于转接驱动器的电源不会产生高频噪声、那么您可以在没有噪声的情况下工作、否则、我会推荐它。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    仅在连接铁氧体磁珠时才会出现不稳定功能。 正如您说过的、 我使用的阻抗为600欧姆。 我们将用 120欧姆替换它、然后重试。

    但是、如果 该功能 在没有 铁氧体磁珠的情况下正常工作、这是否意味 着 USB3.0/USB2.0不需要 TUSB217A 来提供更多的驱动功率?

    /每一位小萧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    不一定。 仅因为未使用铁氧体磁珠并不意味着整个转接驱动器不需要。 铁氧体磁珠所做的就是滤除高频信号。 您必须查看自己系统的眼图、以了解是否需要转接驱动器。

    谢谢、

    Ryan