This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:磁性中心抽头的衰减值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135057/dp83826i-decap-value-on-center-tap-of-magnetic

器件型号:DP83826I

大家好、

数据表显示磁性中心抽头上0.01uF 的衰减(图10-2)、但应用手册(SNLA344B)显示1000pF 的衰减(图3-1)。

我们能否在磁性中心抽头上使用1000pF 的衰减、而不是0.01uF?

客户将 PHY 用于热电容应用。

DP83826确定性、低延迟、低功耗10/100Mbps 工业以太网 PHY 数据表(修订版 E)

如何以及为何将 DP83826E 用于 EtherCATRegistered应用(修订版 B)

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我理解这种混淆、两份文件之间的差异可能会令人恼火。

    是的、您也可以使用1000pF 电容。

    此致、

    -Alvaro