This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:寻找 MIPI 与光纤

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131521/sn65dsi83-q1-looking-for-mipi-to-fiber

器件型号:SN65DSI83-Q1

我的客户正在寻找与 SL8501X 相似的器件。 是否有 TI 推荐器件? 谢谢。  

SL8501X 是一款具有集成 VCSEL 驱动器和 TIA 的 MIPI D-PHY 串行器/解串器、支持高达10Gbps 的 D-PHY 输入带宽。 它用于为医疗和安全应用创建完整的光链路、还可用于以电气方式传输串行数据、而无需任何额外的外部组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们不会有这样的器件。 DSI83芯片用于 MIPI 转 LVDS。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我想跟进、看看您对上述回答是否还有任何疑问。

    如果您对答案满意、请单击此主题上的"此问题已解决"按钮。

    谢谢、

    扎赫