This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:USB3引脚交换

Guru**** 2899060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135108/tusb8043a-usb3-pin-swap

器件型号:TUSB8043A

您好的支持团队、

在第11节/布局的数据表中、有一条注释:

11.1.3 - 11:为了简化布线、可以交换 SS 差分对的极性。 这意味着 SSTXP 可以路由到 SSTXM、而 SSRXM 可以路由到 SSRXP。

是否需要配置此引脚交换、或者是否会自动检测到这种情况?
我只知道、如何为 USB2引脚配置引脚交换、是否有一个类似的寄存器用于 USB3引脚交换?

此致、非常感谢、

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik

    在链路训练期间、会自动检测并补偿通道极性反转;因此 USB3没有配置寄存器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。