This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:SDAI/SDAO 数据不匹配

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307, TCA4311, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134530/tca4307-sdai-sdao-data-mismatch

器件型号:TCA4307
主题中讨论的其他器件: TCA4311TCA9511A

您好的支持团队

在使用我们的新产品评估 TCA4307期间、我发现有时 SDAI 和 SDAO 与所附图片不匹配。

请告诉我根本原因和对策吗?

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    您能否测量 SDAI 端的 ACK 音量?  

    在 TCA4307方框图的内部(左侧)的任何 MCU/I2C 目标前面是否有任何串联电阻器?

    您能在器件顶部看到器件标识吗?

    您是否能够共享更详细的原理图?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    ACK 的电压: 在上图中,电压约为0.4V  

    串联电阻器: 只有铁氧体磁珠

    器件标识:看起来是01J1/3JS

    详细原理图:很难在此处打开。 如果您可以接受直接电子邮件 交换、我将发送原始原理图。

    此致

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    您可以将原理图发送到 duynguyen@ti.com 

    该器件标记为3JS 似乎表示器件是 TCA4311、而不是 TCA4307。 这似乎是第7.2.4节中显示的"显示 ACK 勘误表"

    您是否能够订购 TCA4307/TCA9511A 的样片并将其更换到当前故障器件上? TCA4307/TCA9511A 应解决此问题

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您指出这一点。
    我忘记了、由于器件短缺、我要求我们的供应商安装 TCA4311而不是 TCA4307。

    在更改为 TCA4307后、这个现象得到了解决。

    我对我的误解深表歉意。

    Masa