This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:与脉冲变压器隔离

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133195/thvd1451-isolation-with-pulse-transformer

器件型号:THVD1451
主题中讨论的其他器件: THVD1450

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用具有脉冲转换器的 RS485 PHY。

Ω 使用 Arcnet (2.5Mbps、端接100 μ s)

Arcnet 使用半双工 RS485收发器。

Arcnet ID 的一个常见应用示例、用于将脉冲变压器插入半双工收发器的差分信号线路。

请看下面。

Cunet

https://www.steptechnica.com/en/cunet/index.html

CUNet 技术指南

https://www.steptechnica.com/resources/pdf/product-guide/CUnet/STD_CUTGN_V1.1E_E1.pdf

客户正在考虑将 ADM485用于半双工收发器。

我将介绍 THVD1451。 请告诉我是否还有其他更好的器件。

如果可能、您能否在将半双工收发器与脉冲变压器配合使用时提供有关参考设计、电路示例和设计方法的任何信息。

这些信息可帮助客户考虑 TI 的收发器。

此外、还推荐使用非隔离式 RS485 +脉冲变压器的一般信息。

--客户的请求

1.您能否推荐适用于所连接变压器的 TI RS485收发器。

ADM485也被视为竞争对手。

e2e.ti.com/.../CL_2D00_1.pdf


2.您能否提供建议的 IC、参考设计和设计指南等应用示例?

收发器和脉冲变压器之间的连接电路示例(带或不带外部无源组件)、

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    THVD1451为全双工- THVD1450为 eq。 半双工器件。 在与 ADM485进行比较方面-是的、此器件可以替代 ADM 器件并在类似应用中工作。 主要区别在于 ADM485的速度不如 THVD1450。 我们没有任何有关此类应用的具体参考-但是您的客户是否在尝试创建隔离层? 这是变压器的用途吗? 如果是-我们确实有隔离式 RS-485器件-请告诉我、您的客户是否可能希望探索这种情况。

    2.对于增加脉冲变压器没有什么特别之处-但如果您的客户正在寻找隔离式系统、我们在数据表中提供了隔离式器件以及应用仿真。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一