This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:DS16F95QML RO 电压范围确认

Guru**** 2928220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134457/ds16f95qml-ds16f95qml-ro-voltage-range-confirmation

器件型号:DS16F95QML

大家好、

  什么是 RO 电压范围? 有 E2E 帖子对此进行了说明、但我的客户需要对此进行更多说明。   它们 需要连接3.3V 范围输入

DS16F95QML:VOH max -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

VOH 最大值为3.6V (在数据表中提到但使用了两个串联二极管的情况下、电压为1n916、二极管压降为1V、并且认为该二极管的电压应为3V)。

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    由于负载条件变化太大、无法提供具有洞察力的值、因此我们未在数据表中指定最大值。  

    2我不知道您在哪里拉取二极管器件型号、因为这看起来像是竞争对手的二极管-我认为这是不正确的。 此外、正向电压不是一个恒定值、它是用一个特定的电流进行规格的-在测试条件下、列出了重要的设计值。 否则不存在其他验证数据。  

    最棒的

    Parker Dodson