主题中讨论的其他器件: TPS65988
要阅读 C 型电缆、请参阅文档"2019年8月通用串行总线 Type-C 电缆和连接器规范2.0版"的第363页和373页。
ID 接头(VDO1)和电缆 VDO (VDO4)是 SOP'(0x49 RX 身份 SOP'寄存器)的数据内容。
TPS65988EVM 读取的 ID 接头与另一个 USB IC (即0x180019FF)读取的 ID 接头相同。
根据 ID 接头(0x180019FF)、27-29位为011、应为无源电缆。
但电缆 VDO 是不同的。 TPS65988EVM 的电缆 VDO 为0x00082FD2、另一个 USB IC 为0x00082842。
1.对于 TPS65988EVM 的电缆 VDO (0x00082FD2)、9-10位为11、不应该是00?
2.另一个 USB IC 的电缆 VDO (0x00082842)正确。 TPS65988EVM 设置是否存在问题?
谢谢。