我正在使用 ONET4201LD 驱动激光器、相关信息如下所示。
但是、激光器无法正常工作。
将 LDVCC1_3V3更改为1.8V 时,偏置电压将下降至1.3V。
当 LDVCC1_3V3 为3.3V 时、 偏置电压 为2.8V。
我做了什么问题吗?
请帮帮我。
ONET4201LD 的原理如下:
激光的参数如下所示:
DIN+/DIN-的波形如下所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 ONET4201LD 驱动激光器、相关信息如下所示。
但是、激光器无法正常工作。
将 LDVCC1_3V3更改为1.8V 时,偏置电压将下降至1.3V。
当 LDVCC1_3V3 为3.3V 时、 偏置电压 为2.8V。
我做了什么问题吗?
请帮帮我。
ONET4201LD 的原理如下:
激光的参数如下所示:
DIN+/DIN-的波形如下所示:
1)。 在激光处于激光状态并准备发射光线之前、是否可以激活或置位禁用? 出于某种原因、偏置或调制电流超出设置值、这可能是 SDOWN 被置为有效的原因。 请尝试此实验以查看 SDOWN 是否变为低电平。
2)。 在您之前的帖子中、您注意到 LDVCC1_3V3的运行电压为1.8V。 是这样吗? 如果我们将其保留在3V3、您是否会看到此问题? 我们需要 在 MOD+和 MOD-上具有平衡电源。
此致、、Nasser