This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:如何使 ONE4201LD 工作?

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049228/onet4201ld-how-to-make-one4201ld-work

器件型号:ONET4201LD

我正在使用 ONET4201LD 驱动激光器、相关信息如下所示。

但是、激光器无法正常工作。

将 LDVCC1_3V3更改为1.8V 时,偏置电压将下降至1.3V。

当   LDVCC1_3V3 为3.3V 时、 偏置电压 为2.8V。

我做了什么问题吗?

请帮帮我。

ONET4201LD 的原理如下:

激光的参数如下所示:

DIN+/DIN-的波形如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开机后、探测器卡上没有任何指示灯。

    只需使用1.4V 直流电为该激光器供电、我们就可以在探测器卡上找到光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据示波器波形、您使用接近10MHz 的时钟或20Mbps 的数据速率。 此数据速率远低于 ONET4201LD 器件的最小数据速率(155Mbps)。

    请使用至少155Mbps 的常规数据模式、例如 PRBS7数据模式。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议,我已将时钟更改为 100MHz 或200Mbps 数据速率。 只需查看 DIN+上的波形即可。

    但是,探测器卡上仍然没有任何指示灯。

    此外、我发现时钟开启时系统功率发生了一些变化。

    阴极和阳极之间的电压为0.62V。

    但根据激光器的数据表、电压应为1.2V~1.8V (VoP)。

    请您提供任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看看您的激光光功率、我是否正确地说平均光学输出功率为15mW?

    此外、我看不到什么是激光与监控器的传输比-请注意 ONET4201LD 数据表的表2。 您能联系激光制造商以获取此表的不同参数吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需检查此激光器的参数、如下所示。

    脉冲光学功率为45mA。

    此外、上面所附的原理图是否有任何错误。

    通过4.7K 电阻器将下拉电阻器禁用到 GND 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他方法可以检查 ONET4201LD 的状态?

    它是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有一个好消息、就是激光器已打开。

    因为禁用和 GND 之间的下拉电阻已从4.7K 更改为1K。

    坏消息是 MONP 上没有输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我查看上面列出的原理图。

    在插座中没有激光器的情况下加电时、SDOWN 将为高电平。

    这真的很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)。 在激光处于激光状态并准备发射光线之前、是否可以激活或置位禁用? 出于某种原因、偏置或调制电流超出设置值、这可能是 SDOWN 被置为有效的原因。 请尝试此实验以查看 SDOWN 是否变为低电平。

    2)。  在您之前的帖子中、您注意到 LDVCC1_3V3的运行电压为1.8V。 是这样吗? 如果我们将其保留在3V3、您是否会看到此问题? 我们需要 在 MOD+和 MOD-上具有平衡电源。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、非常感谢您提供的信息。

    当 LDVCC1_3V3更改为3.3V 时、SDOWN 变为低电平。

    但是、MONP 和 MONB 上没有输出。

    只需查看下面所附的图片即可。

    黄色是 DIN+上的波形。

    蓝色是 PD 上的波形。

    出什么问题了吗?

    此外、即使在 DIN+/DIN-上没有数据、激光器也会打开

    是否可以在没有数据的情况下关闭激光器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误了很长时间、您的帖子丢失了。

    关闭激光器的唯一方法是将 DISABLE 引脚置为有效。  

    请告诉我有关此问题的状态。

    此致、、Nasser