This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822和 DP83848之间的软件配置差异

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046453/dp83822h-difference-software-configuration-between-dp83822-and-dp83848

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:DP83822I

尊敬的专家:

 

我一侧的客户端在调试 phy 设备 DP83822时遇到一些问题。  软件已成功初始化、计算机显示已连接网线、但无法成功安装。

他们使用的主要平台是 NXP 的 i.MX RT1064。 之前使用的是 DP83848、现在用的是 DP83822取代了 DP83848。随附的文件是客户参考我们的参考设计而设计的 DP83822原理图电路。

请就以下事项提供一些建议:

  1. 硬件电路配置是否正确?
  2. DP83848和 DP83822的软件配置是否有差异?

这将是一个很好的帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好, 

    请向您发送消息。

    有几个问题  

    之前版本的电路板和 DP83848、该电路板正在工作。 他们使用的是哪种器件?

    更新的版本具有 DP83822、这不起作用。

    我是否可以假设所需的驱动程序已更改以处理器件更改。

    此致、

    Sreenivasa、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好, 

    您是否有更新?

    您能否让客户分享两个版本的原理图以进行比较、如果可能的话、可以让 MAC 接口进行比较。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    请注意、我将需要 DP83822和 DP83848的原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    谢谢。 我将通过电子邮件提供其他输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Sreenivasa、我 刚才已通过电子邮件向您发送了 DP83848的客户原理图、请帮助您进行评估。  然后、请告诉他们可能会更改哪个特定的软件配置部分?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    注意到。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    根据原理图、客户好像正在配置 RMII、50MHz

    请请求客户执行以下操作

    RMII 50 MHz 模式的 RX_DV 配置  

    请卸下 R360,安装 R388 2K9

    RMII 50 MHz 模式的 RX_ER  

    请移除 R390

    请阅读以下寄存器并检查配置  

    0x0017 RMII 和状态寄存器(RCSR)

    0x0467自举锁入寄存器#1 (SOR1)

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 我将 与客户核实这是否能帮助他们解决问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    谢谢你。 我还有一些观察结果、并将发送电子邮件。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    感谢您发送邮件。 我知道通过更改 DP83822i 配置可以解决此问题。 如果您没有任何其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    检查我们是否可以闭合该线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    检查是否可以关闭线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    我没有听到您的声音、我没有关闭这个话题。

    此致、

    Sreenivasa