This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:适用于 EtherCAT 应用的 DP83826增强模式- BCM5241的替代产品

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043969/dp83826i-dp83826-enhanced-mode-for-ethercat-application---replacement-for-bcm5241

器件型号:DP83826I

尊敬的专家:

目前、我们有一个 EtherCAT 从站设计。   使用的控制器是 Infineon XMC4800、PHY 是 BCM5241XA1KMLG。   但是、此特定器件不可用(已停产)。   因此、我们需要更改设计、并查看 KSZ8081MNX。   但 DP83826I 似乎是新器件、而不是 KSZ8081、现在我们计划使用 DP83826I。   

在研究了数据表和应用手册之后、我们没有清楚地了解如何在仅采用搭接方法的增强模式下使用 DP83826。  我们正在寻找指导或任何文件以进一步开展工作。

相关信息

Sooryanarayana Aythal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sooryanarayana Aythal、您好!

    感谢您的回复。

    如上所述、请发送一 封私人邮件以转发该邮件。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我发送了包含上述查询的私人消息。  我希望我所遵循的程序是正确的。   等待专家的回复。

    相关信息

    Sooryanarayana Aythal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sooryanarayana Aythal、您好!

    感谢您的回复。 我没有看到任何来自您的消息。 我已发送消息。

    请检查。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sooryanarayana Aythal、您好!

    我将关闭此主题、因为我们通过聊天进行了沟通。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:
    我们也遇到了同样的问题:我们尝试在 EtherCAT 应用中使用 DP83826I。 我们已经阅读了所有数据表和应用手册、最终不清楚如何使用 搭接方法在增强模式下配置该收发器。
    请帮帮我们。
    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!  

    感谢您的参与。 您能否启动一个新的主题以推进这项工作。

    此致、

    Sreenivasa