This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:[TUSB2046IBVF]原理图审阅、查询和请求

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I, MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043868/tusb2046i-tusb2046ibvf-schematic-review-and-inquiries-and-requests

器件型号:TUSB2046I
主题中讨论的其他器件: MAX3232

大家好、TI 支持团队

已收到客户的原理图审阅请求。

e2e.ti.com/.../USB_2600_EXT.pdf

此外,还收到了询问和请求。

1.检查是否有计划在5年内停止零件供应

2.要求确认设计是否符合要求

3.如果产品的包装更简单,请提出更换产品的建议

申请硬件设计指南材料

请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    缺少几个必要的组件。 请参阅数据表中的图11以更新原理图。  

    1.目前没有计划停止此零件。

    2.在上行端口和下行端口上设计缺少的伺服组件以确保正常运行。

    3.我们没有任何其他具有较小封装选项的替代产品。  

    4.数据表提供了硬件设计所需的信息。  '

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb2046i.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik

    是否审查了整个原理图?

    请继续对电路图中写入的以下器件进行额外审查。

    -USB 集线器:TUSB2046IBVF

    RS232:MAX3232MPWREP

    -CAN:TCAN1042HGVDQ1

    回答1的器件是否对 TUSB2046IBVF 有意见?

    我是否可以要求具体的解释?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik

    是否查看了每个组件的电路图?

    我何时会收到回复?

    目前有一个更新的原理图。

    按如下方式上传更多内容。

    请回答客户的询问以及电路图。

    请解释 BUSPWR 引脚的功能。

    我知道有一种总线供电或自供电模式。

    请说明该功能及其设置方法。

    2.OVRCUR:是否需要通过将所有过流输入引脚连接在一起来上拉?

    (使用的端口为 D0、D3、D4。)

    请解释发生过流并变为低电平有效时芯片的状态。

    PWRON:我是否需要将上电/断电控制信号引脚设置为 NC?

    请解释如何使用它。

    我知道、可以将用于外部使能信号。

    对吗?

    4.我是否需要在 DP 线路上向所有端口施加一个上拉电阻器?

    - DP0、DP3、DP4 -施加上拉电阻

    - DP1、DP2-未使用、施加下拉电阻

    请查看。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    该引脚影响 TUSB2046向 USB 主机报告的状态。 如果下行端口的 VBUS (PWR)"通过 USB 电缆供电"、则应将此引脚拉至3.3V、否则此引脚无法接地。

    2.应使用 OVRCUR、以便 TUSB2046能够向 USB 主机报告过流事件。 该引脚通常连接到电源的 VBUS 电源开关上的 FAULT 引脚。 如果拉高、则永远不会发生过流报告。 需要符合 USB 标准的过流报告。 如果此设计旨在符合 USB 规范、那么如果系统由总线供电、我仍然强烈建议您使用此设计。 请参阅 数据表中的第8.3.1节 USB 电源管理。

    此引脚用于控制 VBUS 电源开关使能引脚。 TI 将允许 USB 主机通过 TUSB2046控制下行端口电源。 这主要适用于过流事件、但也可用于其他情况。 见上文注释。  请参阅数据表中的第8.3.1节 USB 电源管理。

    上行端口(DP0)是唯一需要1.5k 上拉电阻的端口、这表示 USB 集线器已连接 USB 主机。 下游端口(DP3/4)不需要该上拉电阻。 DP3/4和 DM3/4确实需要15k 下拉电阻。 DP0和 DM0不需要15k 下拉电阻。   

    您不应直接将下游 VBUS 从 同一电源连接在一起(适用于自供电和总线供电应用)。 应实施 VBUS 电源开关作为最佳实践。  TPS2021 或类似器件可在此处工作。   

    USB_LDO 是否= 3.3V?  

    我只查看了原理图的 TUSB2046I 部分。 我建议使用  TCAN1042器件型号为 TCAN1042审查开一个 TT、以获取支持。  MAX3232是非 TI 器  件、我们将无法对此原理图的这一部分提供意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik

    感谢你的答复。

    您对原理图的看法是什么?

    请提供有关上述查询所附电路图设计的反馈。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    该原理图仍然缺少符合 USB 规范的伺服组件。 设计此时可能可以正常工作、但我怀疑您可能会遇到互操作性问题。 原因在我上次的答覆中已提及。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik

    感谢您的回复。

    我还有其他问题。

    [关于 Q4]

    在您正在设计的原理图中、您只希望使用 DP/M0、DP/M3和 DP/M4的通道。

    如何处理 DP/M1和 DP/M2的引脚? (例如:nm 或下拉)

    TUSB2046IBVF 的所有 DP/M 端口是否支持双向通信?

    (由于它用作 USB 集线器、因此必须可以双向进行数据通信。)

    是否可以同时操作所有通道?

    (由于电路图中未使用单独的开关 IC、因此其设计前提是可以同时运行。)

    数据表中指定的上行和下行电流的含义是什么?

    总线供电模式和自供电模式的分类如何?

    (通过使用 Vbus 电压可将其用作 USB 集线器端口的电源、或者是否使用外部电源

    单独提供。)

    (电路图使用 Vbus 电源。)

    在总线供电模式下、是否不需要使用 PWRONx 引脚?

    如果是、应如何处理引脚? (例如 nm 或下拉)

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="468774" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043868/tusb2046i-tusb2046ibvf-schematic-review-and-inquiries-and-requests/3875259 #3875259"]

    如何处理 DP/M1和 DP/M2的引脚? (例如:nm 或下拉)

    TUSB2046IBVF 的所有 DP/M 端口是否支持双向通信?

    [/报价]

    未使用的端口如果不使用、则可以保持未连接状态。 所有下行端口都提供作为主机角色的双向通信。 TUSB2046上行端口具有器件角色的双向通信。   

    [引用 userid="468774" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043868/tusb2046i-tusb2046ibvf-schematic-review-and-inquiries-and-requests/3875259 #3875259"]是否可以同时操作所有通道?

    所有端口均可按照 USB 规范同时内联运行。 USB 数据和 VBUS 应该被视为精操作、因为 USB 主机可以通过 VBUS 一次复位一个端口。 开关 IC 仅用于 VBUS。 您可以通过将 成组引脚拉为高电平并 将 n EXTMEM_Z 拉为高电平来同时控制所有下行端口 VBUS。

    [引用 userid="468774" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043868/tusb2046i-tusb2046ibvf-schematic-review-and-inquiries-and-requests/3875259 #3875259"]数据表中指定的上游和下游的含义是什么?

    上行端口表示 USB 总线上的器件角色、下行端口表示 USB 总线上的主机角色

    [引用 userid="468774" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043868/tusb2046i-tusb2046ibvf-schematic-review-and-inquiries-and-requests/3875259 #3875259"]如何准确分类总线供电模式和自供电模式?

    如果您要通过上行 VBUS 为 USB 集线器和下行端口 VBUS 供电、则该设计采用总线供电。  根据 USB 规范、在总线供电模式下、每个下行端口可提供最大100mA 的电流。 您需要确保不违反 USB 规范中的功率限制。

    [引用 userid="468774" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043868/tusb2046i-tusb2046ibvf-schematic-review-and-inquiries-and-requests/3875259 #3875259"]如果是总线供电模式,是否不需要使用 PWRONx 引脚?

    如前所述、该引脚用于控制 VBUS 电源开关使能引脚。 这也适用于 总线供电模式。 这将允许 USB 主机通过 TUSB2046控制下行端口电源。 这主要适用于发生过流事件(与(OVRCURx)结合 使用)的情况、但也可用于其他情况。 见上文注释。  请参阅数据表中的第8.3.1节 USB 电源管理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik

    感谢你的答复。

    已收到客户的其他问询。

    虽然产品的时钟被应用为6MHz、但很难找到6MHz 振荡器。

    是否可以使用与时钟相关的6MHz 以外的时钟?

    如果有一个具有相同规格的替代项目、请推荐它。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik

    您是否查看了上述查询?

    请快速检查。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    很抱歉、由于某种原因您的机票延迟关闭。 TUSB2046I 可使用基于 TSTMODE (引脚31)配置的6MHz 晶体或48MHz 板载时钟源。 有关 所有详细信息、请参阅数据表中的第8.3.2节"时钟生成"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik

    感谢你的答复。

    Datashee 的"板载时钟"是什么意思?

    这是否意味着所设计产品中主器件(例如 MCU 等)的时钟

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    是的、MCU 可以是时钟信号的来源。