This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:快速下行链路模式和链路丢失计时器

Guru**** 2931520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047173/dp83822if-fast-link-down-mode-and-link-loss-timer

器件型号:DP83822IF

您好!

 

我的客户对 DP83822IF 有2个问题

 

1。

CR3中“快速链路断开模式”的默认值为0。

他们认为可以将其保留为默认值0以进行常规以太网通信。

该模式应在 EtherCAT 中启用。

这种理解是否正确?

 

2.

关于链路丢失计时器、在标准的10BASE-T 中规定了最小值50ms /最大值150ms。
该值是否也与100BASE-T 相同?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    感谢您的查询。

    让我在内部进行检查并返回。

    根据您的问题、我假设这适用于 ehercat 应用、 我假设他的大部分设置将在标准中定义。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    你有更新吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Obas、

    这是我的输入  

    快速下行链路:

    EtherCAT 使用什么 MAC/处理器? 将 Beckhoff ESC 控制器用作 MAC 时、无需在 PHY 内部进行快速链路。

    此外、仅 EtherCAT 从站需要此 FLD。 主器件不需要 FLD。

    您是否有预期的应用图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    请注意、请键入名称、抱歉。

    这是我的输入  

    快速下行链路:

    EtherCAT 使用什么 MAC/处理器? 将 Beckhoff ESC 控制器用作 MAC 时、无需在 PHY 内部进行快速链路。

    此外、仅 EtherCAT 从站需要此 FLD。 主器件不需要 FLD。

    您是否有预期的应用图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我没有听到您的声音、我将关闭这个话题。