This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:接收错误计数寄存器地址?

Guru**** 2802445 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1, DP83TG720S-Q1, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046322/dp83tg720s-q1-receive-error-count-register-address

器件型号:DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他部件:DP83TC811R-Q1DP83867E

您好!


我负责 DP83TG720S-Q1和 DP83TC811R-Q1汽车以太网物理层收发器。


在 DP83TC811R-Q1的数据表中指定了接收计数错误寄存器的地址(0x0015)

我在第二个收发器 DP83TG720S-Q1的数据表中找不到该寄存器或其地址。


请帮帮我。

此致、

Abderrahim Jamaoui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    感谢您的回复。

    让我检查一下您的最新情况。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    你度过了美好的一天。

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读数据表后、我认为这是 PKT_STAT_6、 但不确定是否足够。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    感谢您的检查。

    我会检查并返回给您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DP83TG720_5F00_counting_5F00_packets_5F00_and_5F00_errors.pdf

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    请参阅随附的文件、并告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa Sreenivasa、  

    谢谢、是的、非常有帮助。

    另一个问题请回答:在您所附的文件中、我不理解 RS 不可纠正的帧(0x0552)和 RX_ERR_pkt_cnt (0x063E)之间的区别。


    以及为什么我在收发器数据表中找不到 RS 不可纠正的帧寄存器(0x0552)。


    此致、

    Abderrahim Jamaoui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    感谢您的参与。

    一些寄存 器是根据具体情况和可用性提供的、这些寄存器被添加到下一版本的数据表中。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa Sreenivasa、

    感谢您的澄清。

    我有另一个需要其地址的寄存器:空闲错误计数器寄存器(我在数据表中没有找到它)。

    请帮帮我。


    此致、

    Abderrahim Jamaoui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    您在哪里阅读 空闲错误计数器的使用。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa Sreenivasa、

    我在该收发器的数据表中读取了它:DP83867E。 STS1寄存器(0x000A)。
    我需要知道该寄存器是否存在于 DP83TG720S-Q1中。
    老实说、我不太理解它的作用、但这是我们项目中的一项要求、他要求读取这个空闲错误计数器的值、但我找不到它。

    此致、

    Abderrahim Jamaoui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    让我检查一下。 我希望下周的某个时候有答案。 您是否能够共享有关项目 和应用程序的一些附加信息?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa Sreenivasa、

    好的、请在您获取信息时告诉我。

    我不确定我是否有权分享有关项目的信息、但如果您需要了解任何信息、请告诉我、我将与我的经理讨论。

    感谢您的理解。

    此致、

    Abderrahim Jamaoui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    谢谢。 我将在收到任何输入后立即更新您。

    关于项目 、我正在尝试 了解应用 和错误计数器的用例。

    如果我们有类似 的应用经验、我们可以分享所学知识(如果有)。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    早上好。 您是否对错误 计数器的用例有一些输入。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    感谢您的等待、 并期待收到您可能收到的任何其他信息。

    我在上面共享的文档是 用于在数据包中查找错误的过程。

    如果您没有其他问题、请点击 Resolved 按钮关闭主题帖。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    如果您没有其他问题、请点击 Resolved 按钮关闭主题帖。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abderrahim Jamaoui、

    我将关闭该线程、因为我没有听到您的声音。

    此致、

    Sreenivasa