This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:RMII 主模式50MHz 参考时钟精度和上升/下降时间值要求

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044024/dp83822i-rmii-master-mode-50-mhz-reference-clock-accuracy-and-rise-fall-time-value-requirement

器件型号:DP83822I

您好!

 我们在设计中使用的是 RMII 主模式下的 DP83822I PHY。

我们需要 DP83822I PHY 输出50MHz 参考时钟 精度值和时钟上升/下降时序值来进行设计计算。

请提供相同的信息。

此致、

Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohidas、您好!

    50MHz 时钟的精度与25MHz 参考时钟相同。 如果25MHz 为+/-50ppm、则50MHz 也将为+/-50ppm。  

    上升/下降时间取决于负载电容器。 对于5pF 电容、近似值小于1ns。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的反馈。

    是否有任何提及上升/下降时间的 PHY 参考文档

    此致、

    Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohidas、您好!

    如前所述、上升/下降时间取决于引脚上的负载。 如果需要准确的上升/下降时间、那么您可以使用所需的负载来仿真 IBIS 模型。

    https://www.ti.com/lit/zip/snlm205

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我使用相同的 PHY IC 和 RMII 模式50MHz 参考时钟。  

    在我的设计中、MCU MAC 的输入引脚负载电容为8pF。 那么 、上升/下降时间是多少?

    谢谢、此致、

    Ramdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramdas、您好!

    使用 ibis 模型对电路板+负载电容进行仿真将会更好/更准确。  https://www.ti.com/lit/zip/snlm205

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram San、

    我们没有模拟 ibis 模型的工具。  

    您可以建议8pF 负载电容的上升/下降时间吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramdas、您好!

    在没有任何提取的迹线负载的情况下、我可以将其近似为~2ns。 但我们无法保证、如果关键、请参考电路板级仿真。

    --

    此致、

    Vikram