This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C402:接地连接和流耗

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047605/ds90c402-ground-connection-and-current-consumption

器件型号:DS90C402

您好!

客户对此 IC 有一些确认。

-如果  DS90C402的接地引脚未连接到相应 LVDS 驱动器的接地引脚、会发生什么情况? 不确定驱动器侧、因为它嵌入在 COTS 器件中。

- 客户读取了无负载时的典型3.5mA 电流消耗。 如何评估客户应用中的电源电流(客户将 使用 DS90C402和2kHz LVDS 输入信号)? DS90C402的负载电容约为15pF

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    1)。 我们应该尝试 为 LVDS TX 和 RX 提供相同的 GND 电势。 否则、可能存在 GND 电压差。 如果有可能出现 GND 电势差、我们应该交流耦合 LVDS TX 和 RX。

    2)。 10mA 时无负载时的最大功耗。 因此、我们应使用最大电源(5.5V)和10mA 来计算最大功耗。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    客户对数字2不清楚。

    根据这些信息、客户希望了解有关如何 评估应用中的电流消耗的更多信息/说明。  

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    客户可以将电流表与器件电源串联、以测量其应用中的电流。  

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您提供的信息、还想确认、客户是否可以事先评估电流消耗? 客户不想进行测试、只想使用数据表数据。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    客户是否可以通过某种方式预先评估电流消耗? 客户不想进行测试、只想使用数据表数据。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    客户可以使用数据表提供的数据。 数据表指定了开路输入时的10mA 电流、如前所述。 我们可以将其乘以5.5 - 55mW 功耗。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    客户有后续问题、详情如下。

    "但是、我仍然不清楚。
    专家不断回答说,我应该使用最大值为10mA*5.5V 的电压。

    但我问过如何先验地评估特定情况下的电流消耗、这与数据表中报告的空载输入情况是否相同?
    无论工作频率和负载电容如何、电流消耗是否相同? 是否有相关的参考图?
    根据我之前消息中所述的频率和负载电容数据、电流消耗是否接近典型值或最大值?
    这就是我想知道的。
    "
    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    1)。 如前所述、最大功耗为10mA*5.5V。

    2)。 功耗与频率或数据速率无关。

    3)。 未使用不同的负载电容(例如15pF)来表征器件功耗。 此外 、仅使用5pF 负载电容对开关参数进行了特性描述。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    客户已进行跟进确认。

    电流消耗是否仅取决于温度或是否需要考虑其他因素?

    我看到、当温度也发生变化时、电流肯定会发生变化。 如果负载发生变化、是否也会出现很大的因素变化?

    提前感谢您。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    是的、功耗根据温度变化。 请注意、数据表中注明的10mA 在整个工作温度范围内。

    请注意数据表的图4至图7。 输出电压是电源电压的函数。 在输出负载发生变化的情况下、根据电源电压、电流/功耗也会发生变化。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您提供信息。

    客户还有其他问题:为什么未报告 PSRR? 如何评估我的电源纹波是否太高?

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    请使用内部 E2E 获取专有信息。  

    此致、、Nasser