This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:配置设置

Guru**** 2635545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DJEVM, TIDA-050014, TPS65987DDJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045557/tps65987djevm-configuration-setting

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-050014TPS65987DDJ

大家好、

我对  TPS65987DJEVM 的配置设置有疑问。 我连接 到 TIDA-050014、它是灌电流。

我有两种不同的设置、请参阅下图。

差异是拉电流 PDO 4最大电流。 一个是3A、另一个是2.5A。

当 PDO 4最大电流为3A 时。 我将20V 置于底部、电压将增加到20V/3A。
当 PDO 4的最大电流为2.5A 时。 我将20V 置于底部、电压将增加到15V/3A、而不是我设置的值。  

团队能给我一些建议吗? 我不知道为什么。 我是否设置了错误的寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您 是否需要使用 TPS65987DDJ 而不是 TPS65987DDH?

    此外、您是否知道 PD 控制器是否只是在协商与3A 的协议、或者您是否可以在 VBUS 上看到3A 被拉入? 您能否确认包含这些配置更改的有效补丁已成功加载到 EVM、并且您正在刷写后对电路板进行下电上电?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我使用的是 TI 的 EVM 板 TPS65987DJEVM。

    我 已成功加载到 EVM、并且您将在刷写后对电路板进行下电上电。  
    因为我可以看到对数总相位。 拉电流能力 显示为20V/2.5A。 如果我将 PDO 4的最大电流设置为2.5A。

    因此、当我放置20V 按钮时、我很困惑为什么我可以将电压增加到20V。
     

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我将最大电流设置为2A、但日志显示 Max 是3A。 您知道原因吗?

    只有我更改拉电流 PDO 1最大电流、日志工作电流才会更改。  

    例如、

    如果 拉电流 PDO 1 (5V)最大电流为2A。 日志显示2A Max 3A

    如果 拉电流 PDO 1 (5V)最大电流为3A。 日志显示3A 最大值3A

    如果 拉电流 PDO 1 (5V)最大电流为2A。 、  拉电流 PDO 4 (20V)最大电流为3A。 日志始终显示2A Max 3A



    我还会按照培训视频来运行该寄存器。 视频将最大电流 PDO 4从3A 更改为2.25A、电流变为2.25A、但 I 门槛为3A。 仅我将 PDO 1最大电流3A 更改为2.25A、PDO 4最大电流变为2.25A。  因此、我不确定我哪里出错了。


    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我将研究您的方案、但我注意到您的 GUI 显示支持的器件的配置文件使用 TPS65987DDH 版本。 这可能会导致问题、因为您之前提到过您使用的是 TPS65987DDJ 版本、因为该版本的 ROM 与 GUI 上选择的配置器件不同。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    因为我在 GUI 中找不到 DDH 版本。

    我从 TI.com 下载的 GUI。 我认为它是最新版本。

    EVM 板用于 DDJ、因此我对此感到困惑。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    好的、感谢你的帮助。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请检查您的电子邮件并在此处提供反馈

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    当然、我会在这里提供反馈。

    谢谢。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、我目前正在尝试运行 TPS65987DJEVM 的配置文件。 我还面临与 Jason 相同的问题、我似乎无法在我下载的 GUI 上找到正确的 EVM 选择(DDJ)。 请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    您可以应用 DDH 版本来解决此问题。