This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:运行 TUSB1002A 是否有任何默认设置?

Guru**** 2932190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1002, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048523/tusb1002a-is-there-any-default-setting-to-operate-tusb1002a

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB1002TUSB1044

您好、TI 专家、

我的客户考虑将 TUSB1002A 用于他们的新产品、几个月前我在下面查看了原理图;

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001620/tusb1002-please-review-the-schematic

他们自己制造了 PCB、但它根本不起作用。

我认为 TUSB1002A EVM 中所示的跳线(JMP1~8和 J1~3)可实现一些默认设置。

您能为我介绍一下 TUSB1002A 首次工作时的这些默认设置吗?

如果有任何其他设置(电源设置、电缆长度等) 请告诉我。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    当您说 PCB 根本不工作时、您能否分享更多详细信息? USB 3设备是否枚举为 USB 2? 或者根本没有连接。 您能否分享最新的原理图? 客户应确认 VCC 和 EN (均在~3.3V 左右)处于适当的电平。 这是 USB 应用吗? 如果是、MODE 引脚是否悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。

    我想我2天前回复了、但有一些遗漏。 无论如何、我将首先回答您的问题。

    VCC 和 EN 为3.3V。

    2.它是一个 USB 应用程序,用于计算机和 USB 内存驱动器之间的桥接。

    MODE 引脚均可用于设置 GND 和3.3V。 请参阅下面的原理图。 如果有任何正确的设置、请告诉我。

    实际上、我的客户今天早上获得了 TUSB1002A EVM、他们发现自己的原理图和 EVM 原理图之间存在一些差异。

    这是旧原理图、您也可以在上面的链接中看到它。

    并根据 TUSB1002 EVM 修改了以下原理图。

    您可以看到、与以前和新版本的原理图相比、RX1x、TX1x、RX2x 和 TX2x 网络对是不同的。 (很抱歉、前一个原理图的箭头线错误)

    无论如何、我和我的客户认为 TUSB1002A 具有专用的输入和输出端口、因此我们很复杂、并为信号绘制了错误的方向。 您能否先确认一下?

    此外、我还附上了测试环境的图片。 如果您发现任何问题、包括电缆长度或任何问题、请告诉我。

    (跳线板用于设置 EQ 和 CFG 引脚。 首先、我们尝试使用不同的跳线设置来查找 IC 的正确设置。)

    最后一个问题、您是否有适用于 Type C USB 连接器和 TUSB1002A 的参考原理图? (已连接 USB 3 A 型连接器)这对我和我的客户非常有帮助。

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    在我回顾之前有一个问题:使用2个 TUSB1002A 而不是 TUSB1044有具体原因吗? TUSB1044专为具有 USB-C 连接器的此类应用而设计。 这是否意味着是 USB3.2 x2应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。

    实际上、现在我意识到 TUSB1044更适合客户的应用。

    没有、只有1个 USB type c 应用。 一个连接器中有2个上行和下行、因此客户设计了2个 TUSB1002A、如该原理图所示。

    无论如何、请首先确认信号线的方向。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我认为您不需要在目标端进行交换。 USB-C 插座 TX 应连接到 TX。 这是最终产品还是测试板? 从技术上讲、不允许这样的 USB-C 插座到 USB-C 插座加密狗。  

    USB-C 连接器 TX 和 RX 通道不应作为单独的端口运行。 一个 USB-C 插座应 作为一个上行端口或一个下行端口运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。

    我认为您不需要在目标端进行交换。 USB-C 插座 TX 应连接到 TX。
    ->然后、我是否应该将主机端交换为新原理图、并将目标端保持为旧原理图?

    这是最终产品还是测试板?
    ->它几乎是最终产品。 我会向我的客户询问。

    从技术上讲、不允许这样的 USB-C 插座到 USB-C 插座加密狗。
    ->不允许的 reaon 是什么? 我认为插座和插头具有相同的引脚映射、因此我可以使用任何类型的引脚映射。
    ->尽管"技术上"不允许这样使用、我是否可以这样使用?
    ->如何解决 TUSB1044? 这种情况是否允许这样做?

    USB-C 连接器 TX 和 RX 通道不应作为单独的端口运行。 一个 USB-C 插座应作为一个上行端口或一个下行端口运行。
    ->听起来我不能将2个 IC 用于一个 Type-C 应用。 对吗? 原因当我请求查看我的第一个原理图时、另一位专家没有对此做任何评论。

    这是另一个问题。

    -单通道操作和双通道操作在 MODE 引脚上有何区别?

    -是否可以短接 TXP1和 TXP2/TXN1和 TXN2等? 那么、我想我们可以为此应用使用一个 IC。

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、
    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将转接驱动器放在中间,正如 Malik 提到的那样,从技术上说,USB-C 插座到 USB-C 插座加密狗是不允许的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、Malik、

    感谢您的支持。

    您可以查看其他问题吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、Malik、

    今天、我从我的客户那里得到了修改后的原理图。 请参阅下面的原理图;

    主要区别在于只有1个 TUSB1002A、而不是2个 TUSB1002A。

    它们连接了 RX1P 和 RX2P/RX1N 和 RX2N/TX1P 以及 TX2P/TX1N 和 TX2N、仅使用1个 TUSB1002A。

    请确认可以像这样使用 TUSB1002A。

    这里还有一些问题。

    如何确定串联线路中的电容值? (C8、C9、C37、C36等)

    -是否可以更改这些电容器的大小? 如果我将尺寸更改为更大或更小(从公制1005更改为1608或0603)、我还应该更改 PCB 的页面吗?

    -请查看我在3天前发布的问题。

    客户的设计已经结束。 您的支持将对我的客户非常有帮助。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    很抱歉我星期五出了、让我澄清一些问题。

    [引用 userid="464516" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048523/tusb1002a-is-there-any-default-setting-to-operate-tusb1002a/3888992 #3888992"]

    从技术上讲、不允许这样的 USB-C 插座到 USB-C 插座加密狗。
    ->不允许的 reaon 是什么? 我认为插座和插头具有相同的引脚映射、因此我可以使用任何类型的引脚映射。
    ->尽管"技术上"不允许这样使用、我是否可以这样使用?
    ->如何解决 TUSB1044? 这种情况是否允许这样做?

    [/报价]

    首先、USB-C 规范不允许器件两侧都带有 USB-C 插座。 在此设计中、您的客户需要将一个连接器更改为 USB-C 电缆(创建直接连接设备)或包含固定电缆。 原因是两个插座之间的电缆方向不匹配。 即使引脚映射是相同的。 TUSB1044可以更好地安装、但一侧仍应使用插头。 从技术上讲、您可以构建此板、但它可能无法通过 USB -C 合规性测试、并且很可能会出现互操作问题。 客户应参阅非常适合此应用的 TUSB1044EVM。  

    [引用 userid="464516" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048523/tusb1002a-is-there-any-default-setting-to-operate-tusb1002a/3888992 #3888992"]是否可以短接 TXP1和 TXP2/TXN1和 TXN2等? 然后、我想我们可以为此应用使用一个 IC。

    其次、单个 USB-C 连接器不应连接两个不同的 USB 主机或端点。 只能有一对一的通信。 X2不运行、另一个通道供另一端点使用、添加该通道只是为了帮助增加数据吞吐量。  

    我不建议使用最新的动态信息。 不应将 TX1/2和 RX 1/2网连接在一起。 这里的问题与 TUSB1002A 无关、该产品很可能与市场上的其他 USB-C 器件存在互操作性问题。  

    这是一种仅 USB 设计、没有 DP 交替模式还是其他交替模式?  

    [引用 userid="464516" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048523/tusb1002a-is-there-any-default-setting-to-operate-tusb1002a/3890569 #3890569"]

    如何确定串联线路中的电容值? (C8、C9、C37、C36等)

    [/报价]

    TX1/2应与220nF 的交流耦合、而 RX1/2应与330nF 的交流耦合。 当交流耦合到 USB-C 连接器时、强烈建议这样做。 同样、不应将 TX1/2和 RX1/2连接到 USB-C 连接器上。  

    [引用 userid="464516" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048523/tusb1002a-is-there-any-default-setting-to-operate-tusb1002a/3890569 #3890569"]

    -是否可以更改这些电容器的大小? 如果我将尺寸更改为更大或更小(从公制1005更改为1608或0603)、我还应该更改 PCB 的页面吗?

    [/报价]

    客户应仅使用0201交流耦合电容器以获得最佳效果。 如果需要、我不建议使用大于0204的交流耦合电容器。  

    [引用 userid="464516" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048523/tusb1002a-is-there-any-default-setting-to-operate-tusb1002a/3888992 #3888992"]

    -单通道操作和双通道操作在 MODE 引脚上有何区别?

    [/报价]

    在单通道模式下、TUSB1002A 将根据接收器检测功能禁用一个通道。 对于您的设计、您应该使用双通道模式来保持两个通道处于活动状态。  

    [引用 userid="464516" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048523/tusb1002a-is-there-any-default-setting-to-operate-tusb1002a/3888992 #3888992">我认为您不需要在目标端进行交换。 USB-C 插座 TX 应连接到 TX。
    ->然后、我是否应该将主机端交换为新原理图、并将目标端保持为旧原理图?[/quot]

    您应使目标侧与旧原理图保持一致。 新原理图中的主机侧应 保持原样。  USB-C 插座 TX 应连接到 TX 引脚、 USB-C 插座 RX 应连接到 RX 引脚。