This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:用于不平衡的50 Ω 电缆

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049199/dp83td510e-using-with-unbalance-50ohm-cable

器件型号:DP83TD510E

尊敬的先生:

在使用50欧姆不平衡电缆的情况下、  

那么、TX+/-的电阻器可以将25欧姆电阻用于1:1平衡-非平衡变压器吗?

或者应与1:1.4平衡-非平衡变压器一起使用、以便 为 TX+/-?

此致、

Shiraki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiraki-San、您好!

    是否可以要求提供正在发生什么情况的图纸? 恐怕我不明白25欧姆、50欧姆和平衡-非平衡变压器是如何相互作用的。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让你感到困惑。

    我想在案例 A 下进行思考

    我认为这种情况下的理想设计是 B 型、但我找不到平衡-非平衡变压器的好备选器件。

    为了实现平衡、我想将 Tx 上的两个电阻器更改为25欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiraki-San、

    参考 DP83TD510E 数据表的第8.2.1.1节、您说 RTX1和 RRX1 (以及 RRX2和 RTX3)都是25欧姆吗?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerge - San、

    由于 RRX1和 RRX2用于输入、RX+/-的输入阻抗应该足够大、此处未讨论。

    我只关注那些影响信号传输、阻抗变化的值。

    只需使用 RTX1/2 25欧姆而不是50欧姆、其他仍是分表中的建议值。

    此致、

    Shiraki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiraki-San、

    您会说、如果 RTX1和 RTX2为25 欧姆而不是50欧姆、这与您提供的图片不匹配。 在您的情况下、RTX1、RTX3 = 25 Ω、RRX1、RRX2 =数据表值、RTX2、RTX4 =短路吗? 请提供建议。 也许、表8-1等表格或图8-2等所有电阻的图表可以让一切变得更加清晰。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome-San

    抱歉、我的拼写错误。   不是 RTX1/2、而是 RTX1/3。

    当您看到数据表上的图8.2.1.1时、

    RTX1+RTX2为25欧姆(最初为50欧姆)

    RTX3+RTX4为25 Ω(最初为50 Ω)

    使用不平衡的50欧姆同轴电缆时进行反射。 带1:1平衡-非平衡变压器的电缆。

    如果混合电阻值 不应如此小、

    然后、我将考虑使用1:2平衡-非平衡变压器并使用更大的电阻器。

    此致、

    Shiraki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiraki-San、

    感谢您的澄清。 我将把这一点提交给团队进行进一步讨论。 我预计最迟将在星期一收到答复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiraki-San、

    来自团队、"我们在 DP83TD510LR 中的发送器设计无法支持 E2E 上查询中显示的案例 A。"

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome-San、

    感谢你的答复。

    然后、我将考虑采用情况 B 或使用具有相对较大电阻的1:2平衡-非平衡变压器、以使  RTX1+RTX2 和  RTX3+RTX4 保持最小回波损耗。

    此致、

    Shiraki