This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2422:解串器失锁

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046527/ds92lv2422-deserializer-going-out-of-lock

器件型号:DS92LV2422

您好!

 

我们使用的是 DS92LV2421SQ/NOPB 和 DS92LV2422SQE/NOPB 器件、在 BISTN 模式下运行时遇到问题。  所发生的情况是、PLL 大约每30到60秒一次就会退出锁定状态。  解串器锁定变为低电平。

 

所附图片为进入解串器的信号(RIN+/-)以及串行器和解串器1.8V 电源上的纹波。  

在建议的工作条件下、抖动显示在386ps、而解串器上的纹波显示在26mV、串行器上的纹波显示在更低的值。

此外还随附了串行器和解串器原理图的图像、以显示配置。

 

解串器为什么会失锁?  我们可以做些什么来解决它?

 

谢谢、

埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliot、  

    您能否 澄清 一下、在 BIST 模式之外的正常运行期间、如果也发生这种情况?

    此外、您能否为 SER 和 DES 提供启动波形、以显示每个1.8V 和3.3V 电源轨以及 PDB 信号?

    您还能提供 SER 和 DES 的寄存器转储吗?

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Logan、我需要收集这些信息、并在明天返回给您。

    埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您能否澄清一下、在 BIST 模式之外的正常运行期间、如果也发生这种情况?
      1. 是的、这也是在 BIST 模式之外发生的。

    1. 此外、您能否为 SER 和 DES 提供启动波形、以显示每个1.8V 和3.3V 电源轨以及 PDB 信号?
      1. 在我们的设计中、串行器和解串器的 BISTN 连接在一起、因此我们将解串器的 PDB 设置为高电平、然后将串行器和解串器的 BISTN 设置为高电平、从而进入 BIST 模式。 因此、顺序为:  
        1. 串行器电源和 PDB 会出现(请参阅 Serializer_1.8V_3.3V_PDB 下的图像)
        2. 解串器电源出现 PDB 保持低电平(请参阅 DESerialer_1.8V_3.3V_PDB 下方的图像)
        3. PDB 和 BISTEN 设置为高电平(请参阅 DESERICER_PDB_BISTEN 下方的图像)

    1. 您还能提供 SER 和 DES 的寄存器转储吗?
      1. 串行器

    0x00

    寄存器

    地址

    00

    寄存器

    数据

    0x01

    寄存器

    地址

    68

    寄存器

    数据

    0x02

    寄存器

    地址

    00

    寄存器

    数据

     b.解串器

    0x00

    寄存器

    地址

    00

    寄存器

    数据

    0x01

    寄存器

    地址

    70

    寄存器

    数据

    0x02

    寄存器

    地址

    00

    寄存器

    数据

    0x03

    寄存器

    地址

    00

    寄存器

    数据

    0x04

    寄存器

    地址

    00

    寄存器

    数据

     

    谢谢、

    埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliot、  

    感谢您提供更多信息。  

    请允许我进一步回顾一下、我将在第二天或第二天再次与您联系。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliot、  

    很抱歉耽误你的时间。  

    看起来所有寄存器都是默认值。 您是否体验了启用 EQ 设置的方法、以了解这是否有帮助?  

    在失锁之前、您是否在 BIST 模式下探测过通信号? 您是否观察到高误码率? 链路裕度可能不够高、错误最终导致锁定丢失。  

    此外、SER 和 DES 之间的电缆有多长?

    您还能提供布局文件吗?  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logan、您好、我相信我们已经找到了解决这个问题的方法。  我们已在解串器电源滤波器的电路板上添加了更多电容器。   

    我们现在能够在 BIST 模式下无错误运行。  我们通过查看评估板来实现这一想法。  它们具有不同的滤波方案。  

    感谢你的帮助。  如果我们遇到更多问题、我会告诉您、但我们现在很好!

    埃利奥特