请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 您好、先生、
我们是否可以知道该原理图是否存在问题?
由于客户 MBX 测试失败率太高、主要是由于 USB 端口故障、故障率超过70%。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们是否可以知道该原理图是否存在问题?
由于客户 MBX 测试失败率太高、主要是由于 USB 端口故障、故障率超过70%。