This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:USB 读取故障率过高

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043800/tusb8020b-usb-read-failure-rate-is-too-high

器件型号:TUSB8020B

您好、先生、

我们是否可以知道该原理图是否存在问题?

由于客户 MBX 测试失败率太高、主要是由于 USB 端口故障、故障率超过70%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请移除所有 SSRX 上的交流电容或将0.1uf 更改为330nf。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    得到了、感谢您的回复和帮助、我们将删除原理图、因为客户原理图不能公开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     

    我们是制造商。

    我们遵循了您的指示并完成了交叉测试。 遗憾的是、结果是相同的。 失败。

    是否可以将有缺陷的芯片发送给您进行进一步分析?

     

    期待您很快收到新闻。

     

    谢谢、

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请将故障器件发送给我们以进一步分析。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      有关 FA 流程、请参阅 www.ti.com/.../customer-returns.html。

    此致、

    JMMN