This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:使用预量产 DP83TD510E 芯片在旧评估板上强制传输1Vpp 或2.4Vpp 信号

Guru**** 2530350 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, USB-2-MDIO, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045758/dp83td510e-evm-forcing-1vpp-or-2-4vpp-signals-on-old-eval-board-with-pre-production-dp83td510e-chip

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIODP83TD510E

我正在开发以太网 APL (10BASE-T1L)器件。  为了进行测试、我将 DP83TD510E-EVM 用作从10BASE-T1L 到标准以太网的介质转换器。   DP83TD510E-EVM 是 预制产品、具有预制 DP83TD510E 芯片。  因此、我必须运行(通过 USB-2-MDIO 软件) TI 提供的设置脚本、告诉 DP83TD510E-EVM 使用自动协商、强制1Vpp 从模式、强制1Vpp 主模式、强制2.4Vpp 从模式或强制2.4Vpp 主模式。  到目前为止、我一直在使用自动协商脚本、它在我的器件上工作正常。  今天、我尝试了其他脚本(以确认我的器件使用1Vpp 和2.4Vpp 信令工作)、但没有一个脚本使用我的器件。  似乎至少有一个应该起作用。

这些脚本是否可能不正确?  是否可以获取最新版本的脚本?  我是否需要了解有关预生产 DP83TD510E-EVM 的任何其他问题?   在芯片发布后、是否可以将 DP83TD510E-EVM 升级为量产版本?

谢谢、

Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus Kelly、  

    感谢您的回复。

    让我检查一下这个。 鉴于该器件是预量产芯片、建议将其升级为已发布器件。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus Kelly、  

    请尝试读取设备 ID。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    我假设您希望我读取  MII_REG_3寄存器(地址= 0x3)?  它是0x0180。

    如果这不是您想要的、请澄清您的请求。

    此致、

    Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus Kelly、  

    谢谢您。您能否阅读电路板上的器件型号。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa Sreenivasa、

    以下是10BASE-T1L PHY 芯片上的情况(我拥有的两个开发套件板上的情况相同):

    P510E

    TI 048

    A152 G4

    此致、

    Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus Kelly、  

    感谢您提供信息。  

    建议您考虑使用生产 设备来 执行计划测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus Kelly、  

    早上好。 如果您没有其他问题、能否通过单击"解决"按钮来关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa