This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何在配置实用程序中配置仅源、PD 提供程序设置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048209/tps25750-how-to-configure-source-only-pd-provider-setting-in-config-utility

器件型号:TPS25750

您好!

我们将使用 TPS25750作为主 PD IC 来测试此 EVK、并希望将其设置为仅供电器件模式

我们遇到一个问题、即如果在 PDO 电源输出状态期间发生功率损耗、并且 TPS25750EVM 设置为灌电流/SRC (因为无法在配置实用程序中消除灌电流) 某些 Microsoft/Samsung /Google 设备将不会返回 EVK 供电、因为它将进入灌电流模式

我们需要一种解决方案、该解决方案可能需要将硬件跳线连接到 GPIO、从而使 PD Provider 成为唯一选项(目前仅适用于 TPS25750EVM)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用5个列出的 TI 电池充电器之一时、TPS25750仅在5V 以上的电压下作为 DFP (供电器)运行。  如果您在未选择充电器的情况下将器件配置为 DFP、则将限制为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不理解这个问题

    这是一个功率损耗问题、当为 TI EVM 通电以及 C PD 器件插入 C 型电缆时、所有配置文件和器件都能够充电... 但是、如果 EVM 的电源中断、它根本不会恢复供电模式、而只是处于源模式、如上图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rozycki、

    测试中是否断开桶形插孔的电源?  

    如果仍然连接桶形插孔、则 TPS25750不会复位 、它应协商至首选电源状态。

    我可以重复您正在执行的操作、但我需要了解测试才能准确地重复测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我试一下  

    TI EVM 通过直流插孔供电、同时为 Type C 器件供电 (无论 PD 配置文件和/或功率级别处于拉电流供电器件模式) 一旦直流插孔的电源中断,TPS25750 只需将角色更改为接收模式,一旦电源恢复,它就不会重置回提供方源模式... 我们能否使用固件修复此问题、或者应该为 REST TPS25750执行硬件触发  (因此它可以返回到源提供程序模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Radoslaw、

    如果系统中有 MCU、则可以通过 I2C 总线向 TPS25750发出 SWSr 4CC 命令来触发电源角色交换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 MCU 成本高昂  

    我们之所以选择这种特定的 IC 组合、是因为它在独立应用中易于使用、根据数据表 、TPS25750只能作为源、这正是我们尝试通过固件实现的目标...  (笑声) 因此、是否可以删除固件中的灌电流配置文件、或仅为 C 型电源输出添加栅极 FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rozycki、

    TPS25750可配置为仅5V 电源、 这可通过 GUI 的配置选项实现、在这种情况下、您永远不会将其用作接收器。

    这是否适用于您的系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果评估套件中完全实现了 OTG 并且 BQ25731RSN 是降压/升压控制器,则不确定为什么它只会在5V 配置文件中作为源停止

    它只是配置实用程序问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Radoslaw、

    如果您使用受支持的 BQ 充电器、则 TPS25750将使用 BQ 充电器提供所有可能的 PDO、以提供适当的电压和电流。

    如果您使用任何其他电源、TPS25750将仅支持5V PDO。

    我们将在2周内发布一个新的 GUI、该 GUI 将改进集成并解决 TPS25750的一些配置和固件错误、从而使此过程更加轻松。