This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041上电后无法正常工作!

Guru**** 2926840 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045595/tusb8041-tusb8041-no-function-after-power-on

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: LMR33640

您好!

我们使用 TUSB8041。 但在上电后的一个电路板上、它不是连接 PC 和下游连接器。 另一个板正常、我们可以使用 USB。

TPS2003CDRCR 作为 VBUS 开关在板上。 EN 引脚4和5上的电压值是2V5上电后的电压值! 而不是3V3。

因此、VBUS 5V 未激活!

您有什么想法吗?

谢谢你

Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossein、您好!

    请检查集线器下方的散热焊盘连接是否有足够的焊料。  TUBS8041的大多数组装问题与散热焊盘连接不足有关。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    散热焊盘与接地之间具有牢固的连接。

    我再次检查了电路板、在某些情况下、VBUS 5V 存在、但无法 识别 USB 连接

    我移除了上拉的 BATENx 引脚以禁用电池充电支持、并且 VBUS 5V 存在、但 USB 连接 未被识别

    谢谢你

    此致

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    另一个问题是加电计时器是否正确:

    先是3V3、然后是1V1?

    我在3V3之后测量到 GRSTz 信号为高电平、但1V1在两者之后。

    谢谢你。

    此致

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    您能否确认电路板上有足够的功率并且3.3V/1.1V 或 VBUS 电源轨上没有压降?

    在3.3V 和1.1V 电压轨斜升之后、GRSTz 不应变为高电平、否则器件将无法获得适当的复位。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    如您所见、Foto、1V1存在(黄色)、GRSTz (蓝色、引脚50 1uF 上的电容器)也存在1V1。 但它在3ms 后变得很高。

    并且板上有足够的电源。 LMR33640 24V -> 5V、TPS62827ADMQ ->3V3和 TPS54218RTE ->1V1。

    谢谢你

    此致

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将1uF 电容器增大到更大的值(2.2uF 或4.7uF)。

    您能否通过手动重置集线器并确认集线器连接正确来确认重置是否存在问题?   您可以将 GRSTz 短接至接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    使用2.2uF 和4.7uF 时、我们已经完成了、但信号增加仅会更平坦。

    连接后、GRSTz 已完成。 将 GRSTz 连接到地面后、轮毂正常!

    我会向您发送器件生产 ID。 您检查它是否正常。

    谢谢你

    此致

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    电容越大、GRSTz 斜升时间越长、在1.1V 斜升期间 GRSTz 的电压就越低。  您在多少个电路板上看到此问题?  您是否已尝试更换设备?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    它也不适用于较大的电容器。 18个电路板中有8个电路板存在 TI 问题。 该装置已固定在板上、因此我们无法移动它。

    此致

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器是否显示为已连接到主机、而仅下游端口不工作?  您能否共享主机报告的内容(适用于 Windows 的设备管理器或 usbview.exe 或适用于 Linux 的 USBMON)。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我们现在使用外部 RST 信号及其工作。

    感谢您的支持。

    此致

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好!  很高兴问题得到解决。

    此致、

    JMMN