This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:SD/SC 引脚的输入电压范围

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046978/tca9548a-input-voltage-range-of-the-sd-sc-pins

器件型号:TCA9548A

大家好、团队、

SD/SC 引脚的建议输入电压范围是多少? 我在数据表中找不到描述。

此外、每个引脚是否有任何内部上拉/下拉电阻器? 总体方框图中未列出它、但我想确认、以防万一。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井-圣、

    数据表第5页的表6.3列出了 SDA 和 SCL 引脚的建议工作电压。 我已通知我们的 I2C 专家对内部下拉和上拉电阻器进行评论。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    该器件的任何引脚上都没有任何内部上拉/下拉电阻器。 我们希望客户提供外部上拉电阻、因为该器件允许在次级通道上进行电平转换。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hackett、您好、Bobby

    感谢您的回答。 很抱歉耽误你的答复。

    我向客户解释没有内部上拉/下拉、需要外部上拉。  

    我收到了客户的回复、表示他们对答案满意、并希望确认此案例已关闭。

    感谢你的帮助。

    梁太郎福井