This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM 如何判断链路是否正在建立?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049440/dp83td510e-evm-how-dp83td510e-evm-judges-if-the-link-is-establishing-or-not

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83TD510E

大家好、  

我的客户想知道 DP83TD510E-EVM 如何判断链路是否正在建立。  

现在、客户使用 MSE (本 材料中提到)通过 DP83TD510E-EVM 检查电缆的链路质量。  

但是、即使 MSE 的值很好(-28dB。 当传输到十六进制数00CF→链路质量良好)时、链路可能会突然中断。

另一方面、即使 MSE 值较差、链路有时仍能正常工作。  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    链接状态在寄存器0x0010中指示(链接的值为0x0001)。 客户是否使用寄存器 x872检查 MSE? 当链路断开时、我们不会期望 MSE 良好。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、  

    谢谢你。

    我在  DP83TD510E 数据表中找不到寄存器0x0010、是否有任何材料在谈论这一点?

    客户正在使用 SQI 寄存器[0x0A85]检查 MSE、如下所述。 0x0A85和  x872之间的区别是什么?

    https://www.ti.com/lit/an/snla364a/snla364a.pdf

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A85也可以检查。 我将检查差异(如果有)。

    寄存器0x0010在数据表中:PHY_STS。

    --

    此致、

    Vikram