This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E 的 PoDL 解决方案

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045327/dp83td510e-evm-podl-solution-for-dp83td510e

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

您好支持团队

我们已通过 DP83TD510E-EVM 测试了 DP83TD510E 功能,它适用于我们的应用。 我需要知道在单线对(PoDL)上进行远程功率注入的选项。

如果您可以共享这方面的任何设计信息,这将是一个很大的帮助。

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    感谢您的回复。

    您是否有一些可以分享的要求?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢您的回答。

    据我所知,TI 尚未推出任何适用于 IEEE 802.3bu PoDL 协议的集成解决方案。 我们的主要目的是设计一个电路来满足通过 SPE 线路传输电力的基本要求。 我们的考虑因素包括:

    -最大功率传输15-20瓦

    -标称电压48V DC

    -短路和过流保护,故障排除后自动恢复电源

    -故障指示

    -介质 DCR 约为90欧姆/公里

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    感谢您的参与。  我将在本周结束前收到我的意见。

    您考虑使用该器件的应用是什么?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    主要应用包括:

    -通用介质转换器

    - SPE 中继器/桥接器

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    谢谢您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    请发送一封私人邮件以转发此邮件。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    如论坛指南中所述,发送和接收私人消息时,我需要向您发送友谊请求。 我已经发送了它,但没有收到任何响应。 如果我错了、请纠正我的问题。

    此致、

    Sam

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    感谢您的回复。 我会检查并做必要的事情。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    如果您收到了请求、请告诉我。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢您将我添加为朋友。

    我给你发了一封私人邮件。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    感谢 您的帮助。 我会尽快给您发送一条消息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

     我们一直在通过聊天进行讨论。 是否可以通过单击"已解决 "按钮来关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa