Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825
您好!
我的客户对 DP83825I 有一些疑问。
1。
我认为这在很大程度上取决于主机处理器性能、使用的协议和网络环境、但他们希望知道在100Mbps 模式下使用 DP83825i 可以实现多少吞吐量。
我们是否有任何基准测试结果?
2.
DP83825具有一些时钟输入模式、25MHz 和50MHz、主从模式。
实际吞吐量的每种模式之间是否有差异?
3.
DP83825只有 RMII I/F、但例如 DP83822有 MII、RMII 和 RGMII。
它们之间的吞吐量性能是否不同?
此致、
OBA