This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP1414:如何识别信号损失

Guru**** 2747685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP1414, DS80PCI800, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048537/sn65lvcp1414-how-to-recognize-loss-of-signal

器件型号:SN65LVCP1414
主题中讨论的其他器件: DS80PCI800DS160PR410

您好!

关于 SN65LVCP1414,我看不到会发出信号丢失警报的功能。

如果未检测到输入信号、是否有任何关于如何获得警报的建议?

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto

    SN65LVCP1414没有输入信号检测功能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 David!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速跟踪、查找具有输入检测功能的1至8通道>8Gbps 均衡器。

    您是否有任何适合您的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我认为输入检测是指信号检测。 在这种情况下、器件将不是线性的。 请注意、对于8个通道、我们必须使用 SMBus 寄存器来检查信号检测状态。 请注意、DS80PCI800可满足此要求。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢指针!

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我们发现此器件存在问题:遗憾的是、该器件没有库存、因此采购将禁止他们将其投入生产。

    他非常喜欢 TLK6201、但至少需要8Gbps、但实际上他更喜欢12Gbps

    编码为64/66,最低频率为100kHz (由于他们支持的传统摄像机)

    是否有其他任何方法可以执行此操作(无论通道数如何)。

    如果您有几个选项、请向您推荐所有选项!

    感谢您的支持。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    请与客户一起查看这两个器件、以检查它们是否满足要求:DS160PR410或 DS125BR410A。 您还可以向我发送电子邮件、说明客户的详细应用需求。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你纳赛尔!

     DS125BR410A 似乎有足够的库存。

    该器件还具有信号检测功能、对吧?

    再次感谢。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    是的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!