This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201PA:光纤接收电路

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, ONET4201PA, ONET8551T, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048261/onet4201pa-optical-fiber-receiving-circuit

器件型号:ONET4201PA
主题中讨论的其他器件:OPA855ONET8551TLMH32401

使用以下两种类型的 IC、

我正在尝试设计一个满足1Gbps 通信速率的光学数据接收电路。

・OPA855

・ONET4201PA

我尝试将 APD (雪崩光电二极管)连接到 OPA855、以提高接收灵敏度。

以下是粗略配置。

光接收元件(APD)⇒TIA (OPA855)⇒LIMIT / RSSI (ONET4201PA)⇒CDR⇒FPGA

最理想的应用是 ONET8551T。它是用于光纤的功能复合型 IC、

但封装类型是只有晶圆/裸片。

必须由芯片封装选择。

由于 OPA855的应用示例不是数据通信、因此如上所述。

我想知道它是否可用于1Gbps 的高速数据通信。

如果您的 IC 具有可实现上述配置的最佳配置、

另请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述、ONET4201PA 可用于1Gbps 应用。 但是、我不确定 OPA855。 我将此案例分配给 Amplifier 组、以供他们发表评论。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser San

    感谢您的回答。

    您的消息:
    "我将此案例分配给 Amplifier 组、以供他们发表评论。

    有关上述内容
    我应该等待该主题中的答案吗?

    此致、Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahashi,

    OPA855可支持大于1GHz 的跨阻带宽、但它将取决于光电二极管的输入电容和所需的增益电阻器值。 光电二极管将为逻辑"1"产生多少电流? 逻辑"1"所需的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean Cashin San、

    感谢你的答复。

    > OPA855可支持1GHz 以上的互阻抗带宽、

    ⇒μ A、因为目标通信速率为1Gbps
    互阻抗带宽至少为625MHz 或更低

    必须受支持。

    >、但它将取决于光电二极管的输入电容和所需的增益电阻器值。

    ⇒什么是"光电二极管的输入电容"?
    它是光电二极管端子之间的电容吗?
    这次、APD 用于光电二极管。
    我们考虑了几种 APD、端子之间的电容为0.68至2pF。

    >光电二极管将为逻辑"1"产生多少电流?

    ⇒要开发的产品在发送器和接收器之间具有线性运动。
    因此、光电二极管产生的电流取决于发送器和接收器之间的距离。

    有一个目标最大通信距离、但有多种用途、因此
    我们计划使用原型对其进行评估。

    >、逻辑"1"所需的输出电压是多少?

    ⇒3mVp-p
    OPA855的输出是限幅放大器 ONET4201PA 的输入。
    这是因为数据表规定、ONET4201PA 保证差分 CML 输出的电平、输入至少为3mVp-p


    OPA855可支持大于1GHz 的跨阻带宽、
    但是、
    应用程序
    为了增加发送器和接收器之间的最大飞行距离、
    可以想象、如果您尝试通过高放大率跨阻来自 APD 的弱电流、频率特征将会恶化、可支持的带宽将会很低、这是不是可以想象的吗?

    此致、Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Takahashi、OPA855听起来非常适合此跨阻放大器应用。

    是的、二极管上的电容将影响放大器增益。

    0.68p 至2pF 对于>1GHz 带宽是合理的。

    3mVpp 听起来像是一个最小值;输出很小时、很难实现良好的信噪比。

    如果您需要切换对小信号和大信号的放大、但它不会达到1GHz、则可能需要考虑 LMH32401。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean Cashin San、

    感谢你的答复。

    > OPA855听起来非常适合此跨阻放大器应用。

    ⇒采用 OPA855。

    大于3mVpp 听起来像是一个最小值;在输出如此小的情况下、很难实现良好的信噪比。

    ⇒OPA855的频率特性符合1GHz、具有发送器和接收器之间的设定距离、

    与噪声信号的距离、即可以识别的 RSSI 水平的距离

    由于可以获得正确的信号、这可能是该测试机器的能力。

    >如果您需要切换小信号和大信号的放大、您可能需要考虑 LMH32401、

    但它不会达到1GHz。

    ⇒感谢您提供相关信息。 这次、我们将使用 OPA855进行测试。

    当配置将 OPA855的输出输入到限幅放大器 ONET4201PA 的电路时、

    除了以下几点外、还有其他关于 OPA855外设器件的要点吗?

    ・FB 引脚和 IN 引脚、RF、CF 之间的连接

    为 IN +提供・μ V 偏置电压

    数据表:10.2典型应用部分中描述的内容不同、因为应用不同。

    请告诉我。 因为 TIA 会识别电流输入经过电压转换和放大。

    我们认识到 APD "阳极"可以直接连接到 IN 引脚。

    您是否还需要 OUT 引脚侧的外部器件?

    请确认。

    此致、Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahashi,  

    主要问题是使 APD 非常接近 IN-、因为您需要 APD 电容和 CF 将放大器的高频增益设置为高于7V/V 到达 APD 的路上的任何隔离电感都会使放大器振荡。

    您可以使用+Vbias 连接阳极、或-Vbias 连接阴极(这就是 LMH32401的配置方式)。

    我想您只需要图55中电路的一部分。 第1页上的电路可能对您更有用。 放大器的输出无需外部器件、但您可以使用比较器进行系统级设计。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean Cashin San、

    感谢你的答复。

    >主要问题是使 APD 与 IN-、

    由于您需要 APD 电容和 CF 将放大器的高频增益设置为高于7V/V

    到达 APD 的路上的任何隔离电感都会使放大器振荡。

    ⇒是否可以认识到有必要使 APD 阴极和 IN 之间的布局非常接近以防止放大器振荡?

    >您可以使用+ Vbias 连接阳极、或使用-Vbias 连接阴极(这是 LMH32401的配置方式)。

    ⇒"(这是 LMH32401的配置方式)" OPA855在上述方面是否有误? 使用+ Vbias 连接阳极。

    >我想您只需要图55中电路的一部分。

    第1页上的电路可能对您更有用。

    放大器的输出无需外部器件、但您可以使用比较器进行系统级设计。

    ⇒谢谢。

    但是、令人担忧的是阻抗匹配。

    输出:

    OPA855的输出是 ONET4201PA 的输入。

    ONET4201PA 的输入内部有一个50Ω Ω 终端电阻器。

    它被上拉至 VCC。 因此、有必要使用50Ω 设置 OPA855和 ONET4201PA 之间的传输线路。

    那么、OPA855的输出怎么样呢?

    它内部似乎没有端接电阻器、因此我需要与50Ω Ω 并联或串联端接吗?

    输入:

    APD 阴极之间是否需要阻抗匹配?

    此致、Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahashi,是的,可以承认他们需要非常接近。 不、没错。 可以使用任一方向。  

    您可以将一个50Ω Ω 电阻器与 OPA855输出串联、以实现阻抗匹配。 输入侧不需要阻抗匹配、因为它将是一个很短的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean Cashin San、

    感谢你的答复。

    我深信不疑。

    感谢您的善意。

    此致、Takahashi