This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:使用自举引脚设置 PHY 地址

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048227/dp83867is-phy-address-setting-with-strap-pins

器件型号:DP83867IS

大家好

如果我们问 DP83867IS、您会介意吗?

这一问题与以下论坛有关;
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042203/dp83867ir-during-latch-in-of-hardware-configuration-pins

我们的客户将  DP83867IS 与 SGMII 搭配使用。 PHY 地址设置 条件如下;
-0x0d
 RX_D0:模式2   
 RX_D2:模式4  

作为客户的问题、phy 每隔几百次就会意外识别一次 MODE1设置。
因此 ,地址为0x0c (RX_D0:MODE1,  RX_D2:Mode4)。

我们确认如下:
RX_D0 (和 D1)引脚电压范围:0.140×VDDIO~0.191×VDDIO。
 (如果出现故障、客户没有每次检查电压。 所以、我们必须再次检查它。)
-必须添加虚拟绑带以为 SGMII 差分对提供平衡负载。
-它们使用复位序列进行设置。
 我们检查了 t2=120ns 期间的引脚电压保持不变。
  
RBIAS 电阻为11k Ω±1%。  
-他们检查了 MODE1、MODE3和 MODE4中的相同内容。 但是、它仅发生模式2。  

因此、我们了解自举设置仅取决于电压电平和顺序。
此外、我们认识到、我们必须仔细确认引脚电压。
如果您对此有一些建议、您能告诉我们吗?(例如、对于 mode2、阈值电平、、、、)
(我们还在网上确认 DP83867IS 的任何勘误表。)

此致、

大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    感谢您的查询。 我看到的唯一可能导致这种情况的原因是、如果在复位期间、通信仍在进行、这将解释采样时的不同电压。 此外、与1/400情况相比、复位正常时、确认自举引脚上的引脚电压绝对是一个好主意。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome San

    感谢您的始终支持!


    图1中找到。 上电时序、它显示 T1需要200ms 以上的时间。
    T1:MDC 寄存器访问前导码之前的加电后稳定时间
    这是否意味着 T1在 VDD 打开和 开始 MDC 切换之间需要200ms? 还是   在 RESET_N 开启和开始 MDC 切换之间?



    作为这个问题的背面、在客户电路板上、VDD  打开和 开始 MDC 切换之间似乎有1秒的时间。
    但是  、在 RESET_N 打开和 开始 MDC 切换之间没有200ms 的时间。(400us)

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    感谢您的查询。

    关于您的采集、这看起来很好。 MDC 应在所有电源斜升时切换200ms 最小值、如果是复位、则在复位为高电平时切换200us。 我要提到的唯一问题是、您的示波器仅具有 VDDA1P8、但也值得检查其他电源、以确保所有电源上升到 MDC 在加电时切换不会低于200ms 时的真正间隔。

    由于 MDC 和复位由控制器控制、因此客户 可以根据需要对其进行调整、但根据目前的情况、这应该足够了。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome San

    非常感谢您的回复!

    好的、我们明白了。

    如果 PHY 地址设置不正确、我们将征求您的意见。
    客户考虑采用以下方法;

    -错误读取 PHY 地址设置(0x0c)。(1/400情况)
    -CPU 启用复位功能。  
    重新启动。(直到 CPU 获得正确的地址设置(0x0d)。)   

    此方法是否有效?
    如果您有一些建议(意见)、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    我要补充的是、如果 PHY 地址设置为关闭、在 CPU 复位 PHY 之前、请确保 MAC 引脚上没有通信(特别是 RX_D0、RX_D2)。 这是为了确保在 PHY 复位时、除分压器外没有驱动节点。 但是、这种完整的方法是有效的。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome San

    非常感谢您的意见!

    我要补充的是、如果 PHY 地址设置为关闭、在 CPU 复位 PHY 之前、请确保 MAC 引脚上没有通信(特别是 RX_D0、RX_D2)。 这是为了确保在 PHY 复位时、除分压器外没有驱动节点。  
    ->如果使用4线制连接,我们的客户将使用 SGMII。 因此 、RX_D0是 SGMII_COP、RX_D1是 SGMII_CON。  
      似乎  没有  使用 SGMII_COP 和 SGMII_CON。
      如果是启动、在设置之前、RX_D0和 RX_D1是否为 RGMII? 如果正确、它与 MAC 引脚上的流量(特别是 RX_D0、RX_D2)相关。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    值得提及的一点。 流量 不应在 RX_D0上、因为这在4线 SGMII 中未使用。 连接到该引脚的唯一器件应该是用于自举的电阻器网络。 因此、当 PHY 采样(关闭复位或上电)时、客户实际上需要确保 RX_D2/SOP 引脚上没有通信、因为该引脚在4线 SGMII 期间使用。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome San

    感谢你的答复。

    当 PHY 采样(复位或上电)时、客户需要确保 RX_D2/SOP 引脚上没有通信、因为该引脚在4线 SGMII 期间使用。

    ->在客户电路板上,不会出现 RX_D2读取错误的情况。
      仅此问题与 RX_D0 (RX_D0 PHY_ADD0和 PHY_ADF1)有关。

      错误读取地址设置: 0x0c ->它发生在1/400,这是 RX_D0电压电平的原因
      -正确地址设置: 0x0d


    如果您有其他建议、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    感谢你的答复。

    我将继续查看您是否可以在发生不良搭接时对 RX_D0引脚和 RESET_n 进行示波、并比较这些引脚何时绑定到适当的值。 您能否确认这是重置还是上电捆绑? 客户还处于哪个 VDDIO 级别? 此外、您能否确认客户是否遵循数据表表表5中设置的电阻值? 它们需要具有1%的容差。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome San

    感谢您的回复!

    我将继续查看您是否可以在发生不良搭接时对 RX_D0引脚和 RESET_n 进行示波、并比较这些引脚何时绑定到适当的值。 您能否确认这是重置还是上电捆绑?
    ->好的,这种情况很难重现(1/400),但我们会让客户复制。

    客户还处于哪个 VDDIO 级别? 此外、您能否确认客户是否遵循数据表表表5中设置的电阻值? 它们需要具有1%的容差。
    ->我们检查了这些,但没有问题。

    最后、我们说服客户使用软件进行响应。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    感谢你的答复。 请更新示波器捕获何时出现错误复位。 这将有助于确定 PHY 在400次重发中的1次出现期间绑定到不同地址时到底是什么情况。  

    此致、

    Gerome