This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:具有 MAC 的低功耗控制器、用于 EtherNet-APL 低功耗(本质安全)应用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044061/dp83td510e-low-power-controller-with-mac-for-use-in-ethernet-apl-low-power-intrinsically-safe-application

器件型号:DP83TD510E

您好!

我最近参加了 EtherNet-APL 研讨会、在研讨会中、TI 展示 了以太网-APL 所需的用于10BASE-T1L 的 DP83TD510E。  我们对使用  DP83TD510E 的现场器 件和 Sitara 处理器(AM64x 和 AM243x)感兴趣、后者具有"F"版本、可用于 SDK 中的 TI/Kunbus 协议栈(EtherNet/IP、Profinet 等)。

我对 AM64x 和 AM243x 的初步调查似乎表明、这些处理器的电源要求非常高。  用于本质安全的 EtherNet-APL 输入功率限制为15V/0.54W。    您是否建议将哪款处理器与 DP83TD510E 和 TI 附带的工业协议栈配合使用、并将功耗保持在0.54W 以下?

谢谢、

Robbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 你好!

    非常感谢您的联系。 如果我们从侧面推荐了处理器、我将联系 Geet (APL 论坛中的演讲人)进行分享。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 你好!

    很抱歉耽误你的时间。 我在内部使用不同的来源检查了 PHY 端对低功耗处理器的任何建议。 我找不到任何短名单。

    如果有任何帮助,我会发现我们也看到一些客户将 STM32*处理器 用于类似的应用。

    --

    此致、

    Vikram