This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:设计问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048343/tusb8020b-design-questions

器件型号:TUSB8020B

大家好、

 我们对 TUSB8020B 有几个问题:

1) 1) TUSB8020B 能否在独立模式(不带 I2C 或 SMBus)连接下工作?  

2) 2)在独立模式下、引脚应为:

2 SCL/SMBCLK ->左侧未连接

3 SDA/SMBDAT ->未连接

22 SMBUSz/SS_DN2 ->保持未连接

3) 3)具有 I2C EEPROM 与独立模式的区别是什么?

4) 4)如果我们需要 下游端口的全面电源管理和 下游端口电源开关的单独控制,那么?

引脚36需要一个下拉电阻器

引脚35需要一个下拉电阻器

5)我们能否使用 VDD33和 VDD 稳压器的 PG 引脚(组合)控制 GRSTz (引脚11)、或者是否不需要此功能、 并且是否只需要在 GRSTz 上使用电容来满足  第7页上的加电顺序?

6)我们希望 将 TPS25210A (自动回退)用于 DFP 端口的负载开关

执行此操作  

6A)由于 TPS25210A 上的 EN 引脚为高电平有效、我们应该在引脚21 PWRCTL_POL 上设置一个下拉电阻器?

6B)我们应该将引脚4和6从  TUSB8020B 连接 到 TPS25210A EN 引脚?

6C)针脚4和6应该有一个下拉电阻器、以设置不支持电池充电?  如果 我们在用于 UVLO 的 TPS25210A EN 上有分辨率分频器、那么这些下拉电阻的建议值是多少?

6d)我们能否使用 TPS25210A 的 PG 引脚 连接  到 TUSB8020B 的引脚5 OVERCURR1z 和8 OVERCURR2z ?

6e)您是否会为此   应用推荐 TPS25210L 而非 TPS25210A

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1)是的、 不需要 I2C 和 SMBus

    2) 2)是、未使用时、应断开未使用的 SCL/SDA/SMBUSz

    3) 第8.5节介绍了 I2C/SMSBUS 提供的可能寄存器配置选项

    4) 4)引脚36需要下拉-是

    引脚35需要一个下拉电阻器-是

    5) 5)只需使用外部电容器或其中一个稳压器的 PG 即可控制 GRSTz。

    6A) 是、或者您可以依赖内部下拉电阻器。

    6B) 是的、PWRCTL 会路由到 EN。

    6C) PWRCTL_Baten 引脚具有内部下拉电阻(~22K)、因此它们默认为电池充电关闭。

    6D)/6e)-我将此主题移至支持 TPS25210的团队进行解答。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我将于明天回来与您联系、了解  TPS25210L 与 TPS25210A 之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅下面的我的回答、

    6D) TPS25210的 PG 引脚将无法准确传达过流情况。 在过流事件期间、器件会将路径中的电流限制为设定的电流限制值(ILIM)。 电流限制期间的输出电压现在=(ILIM x Rout)。 这意味着输出电压是限流操作期间输出负载电阻(过流量)的函数。

    PG 引脚置为高电平(如果 PGTH 引脚电压> VPGTH (R))并置为低电平(如果 PGTH 引脚电压< VPGTH (F)))

    因此、过流/负载电阻的大小决定了在 电流限制运行期间 PG 是保持高电平还是拉低。 如果过流持续时间更长、器件可能会由于过热保护而关闭。   根据 FET 中的功率损耗、环境温度和布局(RQJA)、器件可能会关闭、也可能不会关闭。 此外、PG 会将 反向电流、 ILM 引脚断开或对 GND 短路、 输入反极性、 欠压、 过压(OVC)等各种情况置为低电平。因此、我认为使用 PG 进行过流指示可能不是正确的方法。  

    6e)  TPS25210L :在发生故障事件后锁存,而 TPS25210A 自动重试。 您可以在下表中找到相关信息。

    我可能无法评论该器件的哪个变体适合此应用。 因此、将线程重新分配给 JMMN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当过流事件通过过流输入报告给 USB 集线器时、它将向主机报告过流事件、主机通常会禁用所有下行端口。   最好在发生故障事件后将端口锁存、这样端口在主机重新启用之前不会通电。

    此致、

    JMMN