Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, TIDA-010046, DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83825I 主题中讨论的其他器件: TIDA-010046、 DP83822I
如果我在中继器配置中连接两个器件、我是否可以简单地为主器件设置一个(连接本地25MHz xtal)、然后将主器件的50MHz 时钟信号馈送到另一个配置为从器件的器件?
DP83825I 数据表中的中继器配置方框图显示了两个配置为从器件的器件、以及连接到这两个器件的外部50MHz 时钟。
TIDA-010046在中继器模式下使用连接到 DP83825I 的 DP83822I 将 DP83825I 设置为主器件、然后将其50MHz 输出馈送到 DP83822I。 我想我的问题是、使用两个 DP83825I 器件时、两种配置都可以正常工作吗?
谢谢