This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181测量眼图

Guru**** 2927170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049162/tmds181-tmds181-measures-the-eye-diagram

器件型号:TMDS181

大家好、

当 TMDS181测量眼图时、发现中间的眼图被按下、但输出图像正常。 是否有解决方案?

设置为捆绑模式、
I2C_EN/PIN =低电平;将器件置于引脚设置模式
PRE_SEL = 1/2 VCC
EQ_SEL =无连接:自适应 EQ;EQ_SEL = L:3GHz 时、固定 EQ 为7.5dB EQ_SEL = H:3GHz 时固定为14dB 也已尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享完整的原理图、布局和合规性报告?

    如果将 PRE_SEL 保持为 NC、会发生什么情况?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否会提供您的邮件地址?

    原因  原理图是机密的,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以接受我的友谊请求吗?您可以通过私人邮件向我发送原理图吗?

    谢谢
    David