This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS390:输入电压电平范围-数据表中未将其清除

Guru**** 2907470 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046858/sn65lvds390-range-of-voltage-levels-of-inputs---not-clear-from-data-sheet

器件型号:SN65LVDS390

您好、TI 团队、

 SN65LVDS390修订版的表8.3 I 数据表规定 了 SN65LVDS390输入的 VIH min = 2V 且 VIL max = 0.8V。

我不清楚这些电平如何与为 VID 和 VIC 指定的值相关联。

有许多有效的 VID/VIC 组合违反了本表中指定的 VIH/VIL 要求。

例如:对于第9段表1中显示的许多值-指定的输入电平不符合 VIH 和 VIL 的要求。

据我了解、此处与 VIH/VIL 规格无关。

此外、表8.3指定了 VIC 的两个不同值。

第一个是(2.4 - ABS (VID)/2)

第二个是 VCC - 0.8

我希望为 VIC max 指定一个值

此致、

伊迪克拉美经济体系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 VIH 和 VIL 规格适用于 ENx 引脚、而不适用于差分对。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的快速响应。

    假设数据表中的 VIH/VIL 值是指器件的 EN*输入-  

    那么、在我看来、这一事实应该在数据表中明确说明。

    此外、我们仍需要解释数据表指定了两个  

    VIC 最大值的不同公式

    此致、

    伊迪克拉美经济体系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Vcc 大于~3.15V 时、VIC (最大值)会发生变化、您可以在数据表的图1中看到这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    在我看来、我的问题是由于数据表中的某些不明确而产生的。

    我认为 、您对我有关 SN65LVDS390的问题的回答应该被用来使数据表更加清晰。

    谢谢、

    伊迪克拉美经济体系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、感谢您的反馈!