This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:如何手动设置数据速率和进行 CDR 旁路

Guru**** 3001350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046766/ds125df1610-how-to-manually-set-the-data-rate-and-do-cdr-bypass

器件型号:DS125DF1610
主题中讨论的其他器件:DS110DF1610、

尊敬的团队:

我想手动将数据速率设置为11.3Gbps、并按照指南配置操作、但无法获得11.3Gbps。

问题:

  1. 配置是否需要其他寄存器?
  2.  您还能为我介绍 CDR 旁路配置方法吗?  
  3.  DS110DF1610是否有编程指南? 如果是、我需要通过电子邮件发送 非常感谢您的帮助。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是否可以对上述问题进行一些更新? 谢谢!

    此致、

    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    感谢您的耐心等待。

    1) 1)为了配置11.3Gbps、我建议写入几个额外的寄存器。

    首先、请选择适当的通道进行写入。  这可以通过将适当的值设置为寄存器0xFC 和0xFD 来完成。  也可以通过将寄存器0xFF[1]设置为1来向所有通道广播设置。  DS125DF1610数据表中的表11和12详细介绍了通道选择。  无论您选择哪个通道、还请确保0xFF[0]= 1、以确保所有写入操作都是对通道寄存器而不是共享寄存器执行的。

    若要设置11.3Gbps、请首先在初始帖子中将寄存器写入表中、然后执行以下写入操作。

    寄存器   写入    掩码      注释

    0x2F       0xE0    0xF0      将第一组和第二组设置为1分频

    0x0A       0x0C    0x0C      使 CDR 复位有效

    0x0A       0x0C    0x00      释放 CDR 复位

    2) 2)为了绕过 CDR、请参阅 下面链接的编程指南中的表39。

    3) 3) DS110DF1610没有专用的编程指南、但有 一个涵盖其他几个 DS1xxDFxxx 重定时器的编程指南。  其中绝大多数也将直接适用于 DS110DF1610。  请在此处找到链接: 编程指南

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drew Miller1:

    我对 CDR 旁路有一些问题。

      1) 1) 根据表39的 CDR 旁路设置、它不适用于 DS110DF1610和 DS125DF1610芯片、但要设置以下两个寄存器的值、DS125芯片的 CDR 旁路启用、DS110芯片的 CDR 旁路禁用

    寄存器0x09 [5]="1"//启用覆盖输出多路复用器

    寄存器0x1E [7:5]="000"//选择原始数据(CDR 旁路)

      2) 2)现在我想知道 DS110除了这两个寄存器之外是否需要配置其他寄存器。我需要通过的速率为3.072Gbps、因为 DS110不支持该速率、我需要将其设置为原始模式

    此致、

    Zhangzhenq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、zhangzhenq、

    我不确定我是否正确理解了您的问题。  您能否确认我在下面的理解是否正确?

    • 表39中的 CDR 旁路设置适用于 DS125DF1610
      • 这是预期值
    • 表39中的 CDR 旁路设置不适用于 DS110DF1610
      • 这是意料之外的

    此外、在使用表39中的设置之前、是否使用0xFC、0xFD 和0xFF 选择通道?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller1:

    据您了解、CDR 旁路的相同配置适用于 DS125、但不适用于 DS110。

    我见过这个。 通道选择配置正确。

    在 DS110上测试服务时、发现仪表上显示了信号输入、但信号同步丢失

    谢谢、

    张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您澄清这个问题。  我将深入了解这一点、并在明天向您提供更新。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller1:

    我已成功配置 DS110上的 CDR 旁路、已配置额外的0x3E 寄存器、现在设置如下:

    寄存器     值     掩码

    0x0A   0x0c   0x0c

    0x09   0x20   0x20

    0x1E   0x00   0xe0

    0x3E  0x43   0xff

    0x0A  0x00   0x0c

    谢谢、

    张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我很高兴听到您让它正常工作。

    谢谢、

    Drew