This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:0V Vio 时的电容值

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049219/tpd1e05u06-q1-capacitance-value-at-0v-vio

器件型号:TPD1E05U06-Q1

大家好、团队、

我的客户想知道当 Vio 设置为0V 时电容值有多大。

数据表提到、在 Vio 设置为2.5V 时、DPY 封装 IC 的电容为0.42pF。

但是、Vio 处没有数据设置为0V。

您能否提供0V 电压下的电容数据?

此致、

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    这是电容与 Vbias 曲线的关系。 在0V 时、电容应约为0.48pF。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢!

    此致、

    Yuki