This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:DS16F95QML-SP。 此字段为必填项。

Guru**** 2547960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP, DS16F95QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048603/ds16f95qml-sp-ds16f95qml-sp-this-field-is-required

器件型号:DS16F95QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102QML-SP

申请剂量率影响的 Rad Hard 报告时、这些报告将遵循 MIL STD 883 TM 1020、1021或1023并将在闪存 X 射线或线性加速器上执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需更多信息、此测试通常称为瞬时剂量测试、其剂量率明显高于高剂量率(HDR)总电离剂量(TID)测试。

    我还对器件型号感兴趣:  

    ADC128S102QML-SP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您将此内容引入 E2E。 ADC128S102QML-SP 由我们的数据转换器组提供支持、因此您需要在该论坛中发帖。

    对于 DS16F95QML-SP、让我与我们的内部团队合作、看看我们是否有您想要的产品。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我与我们的内部团队进行了交谈、这不是 TI 所做的测试。 对于任何与 DS16F95QML-SP 类似的产品、我们也没有这样做。 通常、客户会进行此测试、但他们绝不会分享结果。 与辐射测试不同、在提示剂量测试结果上很少发布任何内容。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett