This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212 + TUSB321AI -(DFP 和 UFP)-插座/插头

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TMUXHS4212, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048212/tmuxhs4212-tmuxhs4212-tusb321ai---dfp-and-ufp---receptacle-plug

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件:TUSB321AITUSB322TUSB8020B

尊敬的所有人:

请您确认我们的陈述并提出问题的答案

Type-C 插座引脚排列

1) DFP 模式,主机端,Type-C 插座->确认

1A)如果 CC1 (引脚 A5)连接到 TUSB321AI 的 CC1、而 CC2 (引脚 B5)连接到 CC2 TUSB321AI ->

TX 端口连接到(A0 TMUXHS4212)->然后(B0 TMUXHS4212)端口为 TX1并连接到 A2/A3,(C0 TMUXHS4212)端口为 TX2并连接到 B2/B3? (请确认)

1b)如果 CC1 (引脚 A5)连接到 TUSB321AI 的 CC2、而 CC2 (引脚 B5)连接到 CC1 TUSB321AI ->

TX 端口连接到(A0 TMUXHS4212)->然后(B0 TMUXHS4212)端口是 TX2并连接到 B2/B3,(C0 TMUXHS4212)端口是 TX1并连接到 A2/A3? (请确认)

2) UFP 模式,设备端,Type-C 插座->确认

1A)如果 CC1 (引脚 A5)连接到 TUSB321AI 的 CC1、而 CC2 (引脚 B5)连接到 CC2 TUSB321AI ->

TX 端口连接到(A0 TMUXHS4212)->然后(B0 TMUXHS4212)端口为 TX1并连接到 A2/A3,(C0 TMUXHS4212)端口为 TX2并连接到 B2/B3? (请确认)

1b)如果 CC1 (引脚 A5)连接到 TUSB321AI 的 CC2、而 CC2 (引脚 B5)连接到 CC1 TUSB321AI ->

TX 端口连接到(A0 TMUXHS4212)->然后(B0 TMUXHS4212)端口是 TX2并连接到 B2/B3,(C0 TMUXHS4212)端口是 TX1并连接到 A2/A3? (请确认)

3) 3)是否可以像那样更改 P/N

TxP 连接到 A0p,TXN 连接到 A0n ->然后将 TXp1 (A2)连接到 B0p,TXn1 (A3)连接到 B0n,TXp2 (B2)连接到 C0n,TXn2 (B3)连接到 C0p?

Type-C 插头外引脚

4) UFP 模式、器件端、Type-C 插头问题

  当在 UFP 器件侧使用 Type-C 插头连接器时、TMUXHS4212 +TUSB321AI 的正确连接方式是什么、关于插座连接器?

 

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:两者都正确、但更喜欢 A1

    2:两者都正确

    3:是的、USB3允许极性交换。

    4:连接 方面没有太大不同。

     TUSb321A 无法使用 I2C 进行电流检测。 TUSB322可能是更好的选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您回答前三个问题、但我不理解您对4个问题的回答。

    4A)什么意思没有太大不同、您是否有方框图?

    我想在 TUSB8020B 的 UFP 侧(上行端口)上使用 Type-C 插头、同时使用 TMUXHS4212 和 TUSB321AI。

    以下连接是否正常:

    USB_DP_UP (26)至连接器引脚 A6 D+

    USB_DM_UP (27)至连接器引脚 A7 D-

    USB_SSTXP_UP (29)/USB_SSTXM_UP (28)至 TMUXHS4212  (A0端口)-> TMUXHS4212 (B0)端口至 TX1 A2/A3)

                                                                  ->TMUXHS4212 (C0)端口至 TX1 B2/B3)

    当 CC (A5)连接到 TUSB321AI 的 CC1时、 我们应该在哪里将 CC2从 TUSB321AI 连接到 VCONN (B5)?

    或者、    当( CC (A5)连接到 TUSB321AI 的 CC1时、我们是否应该将 TX 对从 TUSB8020B 通过 TMUXHS4212连接到插头连接器的 RX 对?

    就像这样

    4B)为什么需要 TUSB322? UFP 器件上没有 I2C。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB_SSTXP_UP (29)/USB_SSTXM_UP (28)至 TMUXHS4212  (A0端口)-> TMUXHS4212 (B0)端口至 TX1 A2/A3)

                                                                  ->TMUXHS4212 (C0)端口至 TX2 B2/B3)

    当 CC (A5)连接到 TUSB321AI 的 CC1时、 我们应该在哪里将 CC2从 TUSB321AI 连接到 VCONN (B5)? 是的

    TUSB321A 不完全支持电流功能。 如果  您需要在 I2C 中进行完整的电流通告和检测(如3A)、则需要 TUSB322。 如果只是默认电流,TUSB321A 就可以了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    1) 1)感谢您的示意图、因此我们始终将 TX 对从器件连接到连接器的 TX、也就是说 C 型连接器是插头还是插座无关紧要、这是正确的吗?

    2) TUSB321AI 可支持(7.3.2 Type-C 电流模式)阅读数据表

    2A) 3A 广播(如果配置为 DFP ->端口引脚高电平连接到 VDD、 CURRENT_MODE 10k 连接到 VDD)

    2B)当端口->下拉至 GND 时可用作 UFP、然后 OUT1和 OUT2将输出可用电流(如果3A 可用、则 OUT1 nad OUT2将为低电平)

    还是我错了?

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:正确。

    2: 我的意思是在 I2C 中不能支持全电流模式,GPIO 模式仍然正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您的支持、我是否可以将最终原理图发送给您、以便在完成私人邮件或电子邮件后进行审查?