This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:引脚21上的上拉电阻器

Guru**** 2960700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048713/dp83826e-pull-up-resistor-on-pin-21

器件型号:DP83826E

 是否可以使用与内部9K5并联的1k 外部上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    感谢您的查询。 我会将其提交给团队进行讨论。 应最迟在周一进行更新。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    在与团队交谈后、我们对此有以下想法。 这取决于引脚的功能是什么。 如果它被用作一个中断、那么建议在引脚上放置2.2k pu。 如果是断电功能、则电阻值无关紧要。

    此致、

    Gerome