This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:我们将 IC TFP410PAPG4用于 RGB 到 HDMI 转换在 IC 输入之前所有信号都是正确的、但如果我们将其连接到 HDMI 监视器、它将显示一次无信号、那么监视器是空白。因此、我通过连接终端电阻器来检查示波器上的输出

Guru**** 2553260 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享示波器图? 您是否将输出连接到50欧姆端接至3.3V?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已将 O/P 连接到4.7K 端接至3.3V

    Dipali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipali

    查看原理图、为什么 LCD_B5连接到 DATA0/1/7、LCD_G5连接到 DATA8/9/15、而 LCD_R5连接到 DATA16/17/23?

    您能否仔细检查 HPD 并确保 HPD 被驱动为高电平?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们使用的是18位 LCD、但现在我已经修改了错误、我将 每种颜色的 LSB 连接到接地。 仍然是同一问题。 我认为 HPD 被检测到、因为当我将其连接到监测蓝色光时、它会发出无信号、但在一段时间后消失。

    此致

    Dipali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipali

    您能否探测时钟输出? 您是否看到有效的时钟频率?  

    是否将 BSEL 设置为高电平并使用单边沿计时?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGB 信号的 CLK 输出是正确的。 BSEL 通过4.7K 电阻器连接到3.3V。

    此致

    Dipali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipali

    您还能测量 TXC+/-时钟频率吗? 您尝试支持的解决方案是什么? 您是否在 TXC+/-上看到有效的时钟输出?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TXC+/-时钟频率下无输出。 我尝试的分辨率是1920 x 1080像素。

    此致

    Dipali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipali

    当您测量  TXC+/-时钟频率时、是否将输出连接到50欧姆端接至3.3V? 为了获得一个有效输出、TXC+/-输出需要50 Ω 端接至3.3V。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是在检查+/-TXC 输出时连接端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是在检查+/-TXC 输出时连接端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 TXC+/-和 HPD 的示波器图?  

    迷你 HDMI 连接器上是否有5V 电压?

    谢谢

    David