This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:10%的生产器件在加电后无法启动视频

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048628/sn75dp130-10-of-parts-in-production-fail-to-initiate-video-after-power-up

器件型号:SN75DP130

这是由我们的合同制造商发起的#CS0522713的延续、但该线程已被 TI 锁定、我们的合同制造商已请求我们(设计的设计人员/所有者)帮助解决问题。

在#CS0522713末尾、刘大卫问道:"是否有方法可以更改、以便在3.3V 稳定后 HPD_SNK 变为高电平?"  我想理解为什么这是必要的。  我将修改我们的电路以添加此功能作为测试、但预计这不会成为问题。  我们的器件是拉电流器件、我们希望能够将有源视频监控器直接连接到无源器件(SN75DP130输出/灌电流信号)、为器件加电、并希望获得视频。  因此、在修改我们的产品 以避免这些故障之前、我们想了解这是否是 SN75DP130的预期运行故障及其原因。

如前一个主题所述、热插拔功能可靠、我们没有理由怀疑电缆或连接器有任何问题。  已跟踪到 SN75DP130的故障、这些故障通过更换 SN75DP130来修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP130中有一个 HPD 控制器。  由于 HPD_SNK 在上电之前驱动为高电平、因此 HPD 控制器内的几个触发器可能初始化为错误状态、从而导致无法向 DP130生成正确的内部 EN 信号。

    这就是为什么我想查看发生故障的 DP130、如果您更改 HPD_SNK、使 HPD_SNK 在 VCC 之后变为高电平、则故障的 DP130现在是否开始正常工作。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、David。  我将修改合同制造商返回的故障电路之一。  可能需要几天的时间、因为我可能需要订购一个功率监控器芯  片、以便在上电之前将 HPD_SNK 保持在低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在实验室中找到了一个功率监控器芯片、并对故障电路进行了返工、使显示屏上的 HPD_SNK 进入功率监控器的 PB_RST' 输入、并将功率监控器 RST 的输出运行到 SN75DP36的 HPD_SNK 输入。  这会保持 HPD_SNK 信号变为高电平、直到电源稳定且连接了显示屏。  现在、到显示屏的视频输出正在按预期进行配置和工作。

    在我们决定如何解决此问题之前、您能否回答以下问题?

    TI 是否发布了有关错误 HPD 控制器初始化的勘误表?

    是否有任何引脚兼容的替代方案不会出现此问题?

    TI 是否有解决此问题的计划?

    此致、

    肯诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯诺

    没有发布有关 HPD 控制器初始化的勘误表、因为每个 DP130上都不会出现此问题。   

    遗憾的是、我们没有其他引脚对引脚器件、也没有解决此问题的计划。

    谢谢

    David